言語の変更 :
1

カーゴバイクは、価格がはるかに安く、排気ガスがなく、渋滞を簡単に回避できるため、特に都市部では、自動車の代替品として人気がある。また、電動モーターを搭載しているため、重い荷物を積んだり長距離を走ったりする場合でも、楽に運転することができる。長期間、毎日、どんな天候でも機能し続けるためには、カーゴバイクは頑丈でメンテナンスの少ない部品を装備する必要があります。当社の高性能プラスチック製乾式すべり軸受、球面軸受、リニア軸受は、これに大きく貢献しています。

1

サスペンション・シートポストでもバリオ・シートポストでも、イグリデュール素材のプレーン・ベアリングがその利点を発揮します。サスペンション・シートポストでは、潤滑の手間から解放され、金属製の代替品に比べて軽量化されるだけでなく、プラスチック素材による振動減衰仕様も実現します。これは、乗り心地に明らかなプラスをもたらします。イグリデュールP製のプレーンベアリングはシート・サスペンションに最適で、製品寿命が長く、サイクリストが長時間快適にサドルに座ることができる。

イグリデュールPプレーンベアリング

メンテナンスフリーのイグリデュール・フランジベアリングを採用した、サドル上で最高のサスペンション
G.2サスペンションの平行四辺形シートポストについて、by.schulzの設計者はピボットポイントの4つのベアリングポイントに適した素材を探していました。このベアリングは、スプリングのたわみ時に小さな断面に大きな応力を受ける。最初のシリーズで使われていた真鍮ブッシュでは、常に潤滑の手間がかかるという点で不満があった。一連のテストの結果、イグリデュールW360で作られたフランジブッシュは、開発者を納得させました:メンテナンスフリーで、耐用年数が長く、摩擦係数が低く、エッジ圧の影響を受けにくい。

当社のヘビーデューティーベアリングは、二輪車分野でも使用されています。イグリデュールQ素材のベアリングは、最大100MPaの力を吸収することができます。どんなに大柄で重量のあるライダーでも、ためらうことなくハンドルバーに寄りかかり、ペダルを踏むことができます。しかし、用途はそれぞれであり、安全性もイグスの最優先事項です。そのため、イグスの専門家にご相談ください。最適なソリューションを一緒に見つけましょう。

プレーンベアリング イグリデュールQ

完全に機能するブレーキの重要性は、議論の余地がないだろう。しかし、快適性と軽量性も重要な基準です。イグリデュールベアリングは、この3つを改善することができます。イグリデュールPは、カタログ製品としても、個別の特殊部品としても、ブレーキレバーに最適です:湿気や汚れ、衝撃や衝撃に強く、コストパフォーマンスにも優れた屋外用オールラウンダーです。他のイグリデュールベアリングと同様、腐食や摩耗からベアリングを保護するため、潤滑は不要です。また、ブレーキレバーの金属製ベアリングで発生する、特に濡れた状態での耳障りな軋みやきしみも、イグリデュールブッシュでは避けることができます。

イグリデュールPプレーンベアリング

トリックスタッフのPiccolaに搭載された、個別に製造されたエンコーダーピストン
わずか158gのトリックスタッフのPiccolaは、世界で最も軽い油圧ディスクブレーキです。同社はコンポーネントにも高い基準を設けている。完璧なドージングを実現するため、短いエンコーダーピストンがレバー機構の中核で作動し、これは精密CNC旋盤加工されたイグリデュールJ素材から特別部品として製造されている。この素材は、優れた圧力安定性、非常に低い摩耗性、非常に軽いという特徴があります。また、ハウジングの摩擦係数も非常に低く、スリップスティックのない吐出には重要な要素です。

箱の蓋は一日に何度も動かされることが多い。ここでも、ベアリングは精度を失うことなく衝撃を吸収する必要があります。イグスの高性能ポリマーは、まさにそれを可能にします。イグリデュールGLWを使用したベアリングは、特にコスト効率に優れています。この価格帯の他のベアリングとは異なり、錆や品質低下の心配は不要です。イグジス研究所での何百万回ものテストサイクルにより、イグリデュールGLWベアリングがこのような用途に最適であることが証明されています。

プレーンベアリング イグリデュールGLW

ハンドルバーの延長線上にあるガイドバーは、バイクが確実に希望の方向に動くようにしなければなりません。このため、ガイドバーには、持続的な精度だけでなく、安定性も求められます。この2つの条件は、イグバルのロッドエンドで実現できます。フロントホイールのハブの近くに配置されたジョイント部は、定期的に濡れたり、ほこりや泥にさらされます。従来のロッドエンドは定期的に洗浄と潤滑を行う必要があり、そうしないとキーキーと腐食が始まり、ガイダンスがグラグラして不正確になります。当社の乾式球面すべり軸受では、このような問題は発生しません。メンテナンスの必要がなく、ステアリングは常に正確なままです。

高荷重用ロッドエンド

頑丈なe-カーゴバイクの強力な球面およびすべり軸受
e-カーゴバイクで荷物を玄関先まで運ぶ物流会社が増えている。e-カーゴバイクに求められるのは、なによりも頑丈でメンテナンスの手間が少ないことだ。そのため、b&p engineering社は、ヘビーデューティーモデルにイグスのベアリングを採用している。優れたプラスチック製ベアリングは、スチール製ベアリングが耐えうるどんなものにも耐えることができます」と、この車両の設計者であるヴィンセント・オクロイ氏は言う。ハンドルバーには、耐摩耗性に優れたイグバルのEGLMスフェリカル・ベアリングが採用され、カーゴバイクの耐久性を高めている。この利点は、b&pのトレーラー・カップリングにも生かされており、特に圧縮強度の高いイグリデュールXブッシュが使用されている。

イグスのベアリングが俊敏なEカーゴバイクを低メンテナンスで実現
イグバルのロッドエンドベアリングと円筒形のイグリデュールすべり軸受は完璧なソリューションです。ロッドエンドベアリングはトラックロッドに使用されます。高性能ポリマーのみで構成されているため、腐食や汚れ、-30℃までの温度にも耐性があります。横方向のコントロールアームとチルトロックには、乾式プレーンベアリングが使用され、ほとんどメンテナンスフリーの連続運転が保証されます。金属製とは対照的に、射出成形で製造される部品は非常に軽量で、コスト効率に優れています。

小型イグリデュール・ブッシュで重量と製造コストを削減
Butchers& Bicycles社は、特許を取得したカーゴトライクのステアリングとチルト機構に適したベアリング部品も探していた。主な要件は、スリムなデザインに適合し、製造コストを削減するために、寸法をできるだけ小さくすることでした。イグスのイグリデュール・ブッシュは非常に堅牢でありながら、従来のベアリング・ソリューションよりもはるかに少ないスペースで済みます。イグリデュール・ブッシュは非常に堅牢でありながら、従来のベアリング・ソリューションよりもはるかに少ないスペースしか必要としないため、周囲の構造にシンプルな板金フレームを使用することで、製造コストの削減を可能にしたのです。

他の用途に比べ、バッテリー・カバーには高精度や高荷重のベアリングは必要ない。しかし、湿気や汚れとの接触、日常的な走行時の衝撃は、難題でもあります。腐食や汚れの影響を受けにくいプラスチックすべり軸受は、このような用途にも適しています。イグリデュールGLW製のフランジ付きベアリングの ように、この用途に必要な品質を満たす低価格のベアリングも取り揃えています。

滑り軸受 イグリデュールGLW

ディスクブレーキキャリパー、Vブレーキ、サイドプルブレーキ:イグスは、あらゆるタイプのブレーキに対応する様々なベアリングソリューションをご用意しています。イグスの軽量プラスチックベアリングは、省スペースで、腐食や汚れに耐性があります。そのため、市場の金属製ソリューションに代わる技術的に優れた選択肢を提供するだけでなく、耐久性に優れ、乾式稼動によりメンテナンスフリーであるため、長期的にコストを削減することができます。イグリデュールHシリーズのベアリング、特にH4、H2、HLW、またはイグリデュールJシリーズやイグリデュールGシリーズの実績のあるクラシックベアリングなど、当社のエキスパートと一緒に、お客様のブレーキに最適なベアリングをお探しください。

フリーホイーリングでは、すべてがスムーズかつ容易に作動しなければなりません。そして、それに使用されるベアリングにとって、これは永久運動と高速回転における最高の摺動特性を意味します。ここでもイグスは、高速走行用に特別に作られた材料を取り揃えています。構造に応じて、イグリデュールJ3、イグリデュールW300、イグリデュールZなどが適しており、これらは長期的に高温にも耐えることができます。一般的に使用されているボールベアリングに比べ、軽量で設置スペースが少なくて済み、ドライ運転のため汚れの付着がありません。シールによりフリーホイールの滑らかさが失われる問題は、プラスチック製ベアリングで回避できます。

イグリデュールJ3およびW300
3とイグリデュール W300の 詳細については、ショップをご覧ください 。

プレーンベアリング イグリデュールZ

正しく調整された優れたリア・ディレイラーは、シフト・アップ/ダウンの際、チェーンを次のスプロケットまでスムーズかつ正確に動かします。Gシリーズのイグリデュール・プレーン・ベアリングは、この問題を軽減します。イグリデュール・プレーン・ベアリングは乾式で作動するため、汚れの付着が少ないのです。自転車やデライユールを洗っても問題はなく、潤滑剤が洗い流されることもないため、腐食のリスクもなく、再潤滑による通常のメンテナンスも必要ありません。プラスチック製ベアリングは、金属製ベアリングに比べて重量を軽減することができます。

イグリデュールG滑り軸受

ベアリングのメンテナンスが不要なSRAMディレイラー
SRAMリア・ディレイラーのガイド・ローラーには、イグリデュールGプラスチックすべり軸受が、すべてのピボット・ポイントで確実に機能します。水、泥、砂、油との接触、スチームジェットによる洗浄、ジャンプなどによるストレスは、ベアリングに影響を与えません。さらに、外部潤滑剤を使用しないため、コストのかかるベアリングのメンテナンスが不要です。

モーターはe-bikeの心臓部であり、ライディング体験に決定的な影響を与える要素です。e-bikeモーターには様々なタイプがあり、イグスのベアリングとギアは既に様々な用途でその性能を実証しています。メンテナンスからの解放、振動減衰仕様、一般的なプラスチック製ソリューションよりも長い耐用年数は、適切なドライテックコンポーネントを使用することで得られる多くの利点のうちの3つに過ぎません。特注の特殊部品として製造することも可能です。どの材料がお客様のモーター用途に最適か、どの製造工程がお客様にとって最も有利かをアドバイスさせていただきます。

イグリデュールギア

3Dプリンターで作られた新しいギア
ある顧客が、電子自転車の遊星ギアボックスの摩耗が激しいギアの交換を探していた。自転車メーカーが追加のギアを提供できなかったため、お客様はイグスの3Dプリント部門で解決策を見つけました。新しいギアは、古くなって摩耗した部品を基にトレースされ、レーザー焼結プロセスでプリントされました。顧客は受領後すぐにギアを取り付けることができ、わずかな時間でギアボックスの性能が向上していることに気づきました。

イグリデュールすべり軸受は、金属製ころ軸受に代わるメンテナンスフリーの高感度軸受として、数多くの高品質ペダルに使用されています。軽量で、設置スペースが少なくて済み、金属製ベアリングよりはるかに長い耐用年数を誇ります。特に、耐衝撃性耐久素材J3製のブッシュが適しています。ソリッドプラスチックベアリングに加え、フェルトシール付きの特殊ブッシュも提供しています。

プレーンベアリング イグリデュールJ3

クランクブラザーズ・ペダルのイグリデュールJBで安定したパフォーマンス
高級マウンテンバイク・コンポーネントのメーカーであるクランクブラザーズは、ペダル・ベアリングのソリューションを必要としていました。汚れへの耐性、軽量化、長寿命が主なポイントでした。イグリデュールJB素材のプレーンベアリングのおかげで、同社は以前のソリューションと比較して8倍の長寿命と軽量化を達成することができました。乾式稼動ベアリングには汚れが付着せず、性能を損なうことなく外側から簡単に洗浄できる。

カーゴバイクでは、スタンドはボックスの下、前輪の真後ろに位置しています。そのため、ベアリング・ポイントは、特に高いレベルのほこり、汚れ、水にさらされます。従来の潤滑ベアリングでは、汚れがベアリングポイントに付着します。これは、ベアリングの摺動性を損なうだけでなく、ベアリングの内側から傷をつけ、クリアランスを生じさせる。スタンドが経年変化で鳴いたり、ぐらついたり、がたついたりするのは、無給油ベアリングを使用することで回避できます。イグリデュールR素材の低価格ベアリングは、この用途に最適です。

プレーンベアリング イグリデュールR

当社のプリロードドライリンN薄型ガイドにより、輸送ボックスのスライドドアはスムーズかつ安定的に、そして永続的に開閉します。当社の他のリニアガイドシステムと同様に、転がりではなく滑りの原理に従って設計されているため、外部潤滑なしで動作し、汚れの付着がありません。あらゆる天候条件下、頻繁な衝撃や振動の下でも、目詰まり、錆び、ガタつきがありません。

ドライリンN 薄型リニアガイド

停止するたびに簡単に開閉
フルプラのカーゴバイクは、都市物流のラストワンマイルに最適な車両です。フルプラのカーゴバイクは、都市物流のラストワンマイルに最適な車両です。カーゴスペースのスライドドアには、ドライリンWプロファイルレールが採用されている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00