PTFEフリーのイグス製品

イグス製品はPFASフリーです。

最も重要な事実の概要

  • PTFEの含有量によっては、プラスチック製品がPFAS禁止措置の影響を受ける場合があります。
  • イグスの広範な材質はPTFEを含まず、他のイグス材質からPFASの重要物質のトレース情報が検出されることはありません*。
  • PTFEが禁止されない場合、イグスの材質は通常影響を受けません。

イグリデュールJPFは、イグスのベアリングテクノロジー製品を搭載した2025年の製品です。

PTFEを含まず、有害なPFASについて試験済みのイグス材質

PTFEフリーで、PFAS検査を実施したイグミッド材質

PTFEフリーで、PFAS検査を実施したクシロデュール材質

有害なPFASを検査済、PTFEフリーすべり軸受

PTFEフリーのリニアテクノロジー

有害なPFASの検査済、PTFEフリーのリニアテクノロジー

イグスのチェーンフレックスでは、PTFE/PFASを使用していません。

イグスのPTFEフリーチェーンフレックスケーブル


PTFEおよびPFAS代替品を自社開発して、自社試験施設で検証試験を実施

イグスの材質開発
工学博士マグナス・オルト博士、イグス材質開発・技術センター長
類似の仕様を有する材質を見つけるのは、容易ではありません。しかし、イグスはそれを見つけることに成功しました。

マグナス・オルト博士

イグス材質開発・技術センター長

開発部門より、PFASとPTFEに関する大きな進歩

PFASとは?

  • 非ポリマー:非ポリマーのサブグループでは、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が最も研究が進められています。多くのPFASと同様、これら2つの化合物は分解が困難で、現在では環境中、食物連鎖中、ヒトの体内でも検出が可能です。PFOAとPFOSは健康に悪影響を及ぼすことが証明されています。 PFHxsとPFNAを合わせると、これらは現在のPFAS負荷の90% を占めています。
  • ポリマー:ポリマーのサブグループにはフルオロポリマーが含まれます。フッ素ポリマーは、フッ素原子が直接結合した炭素鎖で構成されています。そのため非常に強く、分解して有毒物質になることはありません。製造時に乳化剤として使用する場合、有毒な添加物となる場合がありこの場合のみ危険が伴います。フッ素ポリマーは、例えばコーティング、シール、ケーブルの絶縁などに使用されています。フッ素ポリマーには、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などがあります。

PFAS規制物質の分類
PFAS規制物質の分類

PFASに関する現在の法的状況は?(2023.04.20現在)