言語の変更 :

リニアテクノロジーに関する専門用語がジャングルのように存在すると、分からなくなってしまいがちです。そこで、リニアテクノロジーに関する重要な技術的トピックをここにまとめました。素材の仕様から、実践や研究による専門的な知識まで。例えば、スティック・スリップ効果とは何か、リニアシステムとは何か、などについてもご説明しています。
ご不明な点がございましたら、リニアテクノロジーのエキスパート、ミヒャエル・ホルヌングまで直接お問い合わせください!
無料のホワイトペーパーでは、リニアテクノロジー分野のエキスパートが、その実践経験と長年の研究開発成果をご紹介しています。ホワイトペーパーでは、リニアベアリング技術分野の様々なトピックを取り上げています。
drylin® は、転がりではなく滑りを原理とする無潤滑リニアすべり軸受プログラムです。トライボロジー的に最適化されたイグリデュール® 高性能ポリマーが摺動面に使用されています。ドライリン® リニアシステムはドライ運転でメンテナンスフリーです。リニアガイドにはレールタイプと丸軸タイプがあります。メンテナンスや潤滑が不要であることに加え、汚れ、水、化学薬品、熱、衝撃などの影響を受けにくい堅牢性にも重点を置いています。
リニアシステムは、空間内の経路に沿って機械部品の移動を可能にする複雑な構造である。多種多様な機械やシステムの機能は、このような動き(並進と呼ばれる)に基づいています。多くのメーカーのリニアシステムは、低摩擦で正確な走行を可能にする循環ボールベアリングガイドやローラーガイドを装備しています。
イグス(® )が提供するリニアレールシステムは、精度と摩擦の面で同様の優れた値を達成しており、メンテナンスフリー、無潤滑、静かな走行、簡単な取り付けという特徴も備えています。
スティック・スリップ効果または粘着スライディング効果とは、互いに反対方向に動く固体物体の逆滑りのことである。この現象は、静止摩擦が滑り摩擦よりも著しく大きい物体を動かしたときに起こる。
詳細情報はこちらハイブリッドリニアベアリングは、すべり軸受ところ軸受の組み合わせで動作します。一体化されたころが低い駆動力を実現し、すべり軸受のすべり効果が横方向の力を防ぎます。この組み合わせにより、乱暴な力を吸収することができます:
1. 摩擦係数の低減
2. 必要駆動力の低減
3. 2:1ルールに制限されないシステムの機能

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00