言語の変更 :


空気圧とは、気体の圧力によって力を伝達することです。液体を介して力を伝達する油圧と密接な関係があります。気体はある点まで圧縮できますが、液体は圧縮できません。これにはメリットもあるが、かなりのデメリットもある:気体は圧縮しやすいため、パワーロスが大きいのだ。とはいえ、空気圧は一般産業で非常によく使われるエネルギー形態である。取り扱いが簡単で、動作が非常に速く、何よりも安全である。損傷はすぐに発見され、簡単に修理できます。空圧システムの信頼性は、使用するケーブルに大きく依存します。イグス® は、お客様の空気圧アプリケーションの信頼性と操作性を保証する試験済み品質を提供します。
空気圧ホースは、システムの信頼性を左右する非常に負荷のかかる部品です。そのため、多くの条件を満たす必要があります。 主なポイントは
最後の点については、多くの空気圧ホースメーカーはあまり考慮していません:多くの空気圧用途では、圧縮空気ホースの横方向への膨張は高い電力損失をもたらします。結局のところ、ガス圧の力はアクチュエーターに届くべきであり、経路上のケーブルを吹き飛ばさないようにする必要があります。イグス® の圧縮エアホースなら、あらゆる利点があります:
PEまたはPU圧縮空気ホースの違いは、主に耐摩耗性にあります。ポリウレタン製の圧縮空気ホースは、この点でポリエチレン製よりわずかに優れています。一方、PUホースは2バール高い耐圧性を持っています。 この選択により、イグス® はお客様の用途に最適な空圧ホースを提供します。
イグス® の空圧ホースは、ケーブルが動的負荷にさらされる場所で使用されます。そのため、空圧ホースはエネルギーチェーンやアクチュエータの動的接続のためのその他のソリューションに最適です。代表的な例
イグスは、お客様の空気圧ケーブルをオーダーサイズ 1 から供給します。今すぐサンプルをご請求いただき、イグス®(R) の品質にご納得ください。
また、イグス® 空圧ケーブルの特別サービスも提供しています:igus® readychain® をご利用いただくと、組立て済みのモジュールをご用意いたします。このサービスをご利用いただくと、設置にかかる時間を短縮し、システムの動作保証を受けることができます。また、readychain® モジュールの現場での設置もお手伝いいたします。 お客様の課題に最適なソリューションをご提案いたします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00