言語の変更 :
11億500万ユーロ
売上高(2024年)
5,215人
従業員数
37拠点、50の販売代理店
80か国以上に展開
188,000人
顧客数
245,000点
在庫部品
800台
射出成形機
モーション・プラスチックの可能性を素早く簡単に説明するには?この疑問から生まれたのが、2023年9月にリリースしたアプリ『igusGO』(イグスゴー)です。人工知能の助けを借りて、機械とアプリケーションを分析し、最適化のオプションを数秒で提示します。アプリケーションの写真をアップロードするだけで、AIが機械の無潤滑化に役立つモーション・プラスチック製品を表示し、技術の向上とコスト削減を実現します。

2022年9月にハノーバーで開催されたIAAトランスポーテーションで、イグスのメタバースが初めて公開されました。The iguverseは、産業界における営業とエンジニアリングのためのバーチャルリアリティです。このデジタル・パラレルワールドでは、機械やシステムをより迅速かつ効率的に導入し、製品の開発、最適化、メンテナンスにかかる時間、コスト、リソースを節約することができます。

2019年、私たちはプラスチック製エナジーチェーンのリサイクルプログラム「Chainge」を開始しました。それ以来、お客様から使用済みのエナジーチェーンやドラッグチェーンをお送りいただき、弊社で計量して引換券を発行しています。特別なのは、私たちが自社のエネルギー供給システムだけでなく、チェーンがプラスチック製であれば他のメーカーのものも引き取るということです。素材はシュレッダーにかけるか、外部のリサイクルに回します。さらに、私たちはもっと多くのことができるのではないかと考えました。私たちのChaingeリサイクル・プラットフォームは2022年から導入されています。私たちは業界のリサイクルをより簡単にし、循環経済を促進したいと考えています。そのために、私たちはリサイクル素材(リサイクル品)もマーケットプレイスで提供しています。

無潤滑で錆びないプラスチックを使って、産業界ではなくエンドユーザーを動機づける製品を製造することは、フランク・ブラーゼの長年の夢でした。海辺のホリデーリゾートで、錆びてメンテナンスの大変なレンタサイクルを借りていたことがきっかけでした。2021年、イグスはオランダのスタートアップ企業MTRLと共同で、プラスチック製の自転車「igus:bike」を設計。可動部品はイグスのもので、開発者たちにとっては新しい領域でした。リムブレーキ、フリーホイール、遊星ギアボックス、プーリー、ホイールベアリング、ペダルクランクにはイグスの高性能プラスチック製を使用しています。

ある製品に対する市場の需要が高いとき、メーカーとそのサプライヤーは大きな力を発揮します。特殊形状の滑り軸受のようなカスタマイズ部品は、迅速かつ簡単に納品する必要があります。しかし、射出成形での特殊部品の生産には数週間かかることがよくあります。Fast Lineサービスでは、特殊寸法の無潤滑プラスチックベアリングを、費用対効果の高い部品価格でわずか数日以内に納品することができます。

グンター・ブラーゼは独ピアバーグ社から問い合わせを受けました。最も複雑な部品は、キャブレター用のバルブプラグでした。1965年当時、この小さな金属部品をプラスチックから、しかも射出成形機を使って製造しようとは誰も考えませんでした。製造が複雑すぎたためです。
しかし、グンター・ブラーゼが気を落とす理由はありませんでした。彼は自宅のガレージにこもり、試行錯誤を重ねました。そしてついに、射出成形機から完璧なプラスチック製バルブプラグが誕生しました。

「最も難しい部分をお任せください。解決策を見つけます」とグンター・ブラーゼは独ピアバーグ社に伝えました。同社を最初の顧客として獲得するには、リスクを冒す必要がありました。彼は自宅で2人の子供を養わねばならず、資金はひっ迫していました。妻マーガレットと共にイグスを創業したばかりで、最初の射出成形機すらまだ購入できていませんでした。そのため、ピアバーグ社からの受注獲得は急務でした。

イグスは設立当初から、社内の様子を映像で記録してきました。このビデオでは、初期の頃の映像と創業者グンター・ブラーゼのインタビューの抜粋を収録しています。
グンター・ブラーゼがプラスチック業界に足を踏み入れた経緯と、彼が当初から重視していたこと—顧客と、イグス製品が顧客にもたらすメリット—を示しています。