言語の変更 :

ステージ・プラットフォームが上下に移動する際には、駆動、メディア、照明技術用のすべてのケーブルを一緒に運ばなければなりません。e-spool®、エネルギーチェーンの方向転換が可能です。格納式プラットフォームには、**ジグザグシステムを介して必要なケーブルが供給されます。メンテナンスフリーのイグリデュール® Q3E高負荷滑り軸受とドライリン® Wリニアガイドが**シザーリフトプラットフォームに使用されています。

1
あらゆる産業と同様に、舞台技術にも機械部品や材料に対する独自の要件があります。このホワイトペーパーでは、舞台技術用の垂直エネルギー供給装置の選択と設計に関する6つのヒントをご紹介します。

劇場のポータルタワーは、ポータルセクションを変更するためにしばしば移動させることができる。タワーにはテクノロジーが搭載されているため、安全なエネルギー供給が求められます。当社の**Eチェーン® E4.1シリーズは**、このタスクを引き受けます。チェーンは、作業ギャラリーの下にあるトラフ内を移動するか、タワーにU字型に自由にぶら下がります。

イグリデュール**® Gベアリングと** **スラストワッシャーがジョイントに使用されています。横開きの駆動部も動く場合は、ジグザグシステムが**ケーブルを安全に導く良い解決策となります。

ステージ機械のウインチで、ロープドラムが最初のたわみプーリーに非常に近い場合、ロープドラムまたはたわみプーリーを平行に移動させる必要があります。これによって、スチールケーブルの巻き取りおよび巻き戻し時に常に安全にガイドすることができます。潤滑油不要の**drylin® Wおよびdrylin® R リニアガイド、またはスピンドルドライブ付き drylin® リニア軸が主にここで使用されます。さらに、ケーブルは移動中、E2.1 エネルギーチェーンで安全にガイドされます。 ドラム上のケーブルの誘導は、キシロスのコンベアローラーによって**行われる。

ステージトロリーやLEDビデオウォールなど、ステージ上で水平に移動するエレメントには、エネルギーチェーンが安全な電源供給を保証します。当社のノイズ低減**e-chain® シリーズE6またはe-spool®**ケーブルリールは、この目的に適しています。

伸縮観覧席では、例えば E2.1 または E4Q シリーズのe-chain® 、ステップ照明用のケーブルを一緒に運ぶ必要があります。イグリデュール ® G またはイグリデュール ® Jを 使用したメンテナンスフリーのプラスチックブッシュは、座席の傾斜機構の ベアリングポイントに最適 です。

当社の無潤滑すべり軸受とリニアテクノロジー・コンポーネントは、リニアおよび3D移動用エネルギーチェーンとの組み合わせにより、カメラドーリー、カメラスライダー、カメラクレーンを振動なく静かに移動させ、ケーブルをコンパクトかつ安全にガイドします。

あらゆる産業と同様に、舞台技術にも機械部品や材料に対する独自の要件があります。このホワイトペーパーでは、舞台技術用の垂直エネルギー供給装置の選択と設計に関する6つのヒントをご紹介します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00