言語の変更 :

カメラ撮影を成功させるには、タイミングが適切なだけでなく、確実に動作する機材が必要です。イグスのプラスチック製エナジーチェーンシステム、プラスチック製すべり軸受やリニアベアリングは、トライボロジー特性が最適化されているため、スライダー、ドリー、カメラクレーン、フォーマット調整装置などの可動部品を滑らかに動かすことができます。軽量、静音、耐食性に優れ、寿命予測が可能で長寿命、取り付けが簡単でメンテナンスの手間がかからないという特長は、撮影機材でその性能を発揮します。
本ページでは、以下についてご紹介します
トップ6製品 ▼
無料サンプルBOX ▼
適用分野:スライダーとジブ ▼
採用事例 ▼
イグスの試験施設について ▼

ドライリンのリニアキャリッジとレールのサンプルをお送りします。手に取ってお試しいただき、イグスの無潤滑ベアリングの性能を実際にご確認ください。

映画やテレビ技術において、カメラクレーンは、カメラの動きを3次元で実現するために不可欠なツールです。
イグスは、業界最大級の自社試験施設にて、様々な製品試験を実施しています。例えば、異なる材質の組み合わせによるトライボロジー特性、組み付けによる相互作用、騒音の有無、高加速度での挙動を試験しています。試験結果は、寿命予測計算ツールに反映し、これにより、耐久性を正確に予測することができるようになっています。
ご希望により、お客様が使用している条件での製品試験も行っています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00