座席でも、手荷物システムでも、貨物システムでも:当社の高性能プラスチックは、航空機キャビンの幅広い用途に最適です。なぜなら、軽量で、動作音が静かで、無潤滑だからです。当社の素材の多くは、防火規格FAR25.853およびUL94 V0を満たしています。
また、化学薬品や塩水にも耐性があります。つまり、主翼、燃料ポンプ、ブロードバンドアンテナなど、航空機の構造部品や外装に使用するための決定的な前提条件を満たしているのです。
イグス® 製品の インテリアにおける利点:
外装
シート、テーブル、ラゲッジラック、パーティションウォール、キャビンドアに使用される製品...
航空機内での火災は、飛行中に起こりうる最も深刻な出来事のひとつです。そのため、航空機内および航空機内で使用されるすべての材料は、広範なFST試験の対象となります。イグスのブログでは、これらの試験がどのように実施されるのか、ヨーロッパと米国ではどの規制が適用されるのか、そしてどのイグス® のベアリングとエネルギーチェーン材料が防火基準を満たすのかについて説明します:
初の二人乗りソーラー飛行機のプロトタイプは、すべての部品を慎重に選ぶ必要があった。それは何よりも軽いことだった。主翼のサスペンションなど、さまざまな箇所にプラスチック・ビームが使用された。軽量でありながら使用時の高荷重に耐えるため、金属製ベアリングの代わりに使用されている。
航空宇宙産業で当社のエネルギーチェーンとベアリング製品がどのように使用され、様々な要件を満たしているか、40を超えるアプリケーション例の中からご覧ください。高荷重、極端な温度差、狭いスペース、低重量などの課題を克服しなければなりません。
5種類の滑り軸受材料が、航空機内装の防火規格FAR25.853およびUL94 V0を満たしています:
イグリデュール® X、J350、A350、Hおよび
この航空機は、非常に軽量であることが特筆されるイグリデュール・プレーン・ベアリングを多数使用している。空中で重量が大きな役割を果たすため、金属製ベアリングは論外である。ローターとラダーには無潤滑ベアリングが装備されている。
このグライダーでは、制御機器用の様々なケーブルがエナジーチェーンによって理想的にガイドされます。設置スペースが小さいにもかかわらず、e-chainはさらなるケーブルのためのスペースを提供します。大きな利点はチェーンの開閉システムで、個々のケーブルを簡単に交換することができます。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00