言語の変更 :

エナジーチェーンやロボットに使用されるフレキシブルケーブルは、長寿命のため、特別な仕様が必要です。イグス製ケーブルは、様々な作業内容に対応しています。イグスのチェーンフレックスケーブルは、制御・動力ケーブル、複合ケーブル、モーターケーブル、ロボットケーブルから、バスケーブル、データケーブル、エンコーダーケーブル、光ファイバーケーブルまで幅広く取り揃えています。
エナジーチェーン内でケーブルを使用すると、ケーブルに動きやねじれが生じて、高い負荷がかかります。イグスは、この分野で30年以上に渡って数多くの試験を行い、専門知識を蓄積してきました。ケーブルの負荷は、走行条件と曲げ半径の影響を大きく受けます。当社は、この負荷に耐えるための7つのルールを開発しました。このルールにより、最高品質のケーブルの開発に成功し、隙間に食い込む押出成形や特殊な線心の撚り構造など、様々な要件に適したケーブルを提供することができるようになりました。
ロボットケーブルは、捻回ケーブルとしても知られています。これは、ケーブルが耐えなければならない動作は、形態が全く異なることを意味します。近年、ロボットケーブルを採用する産業分野で、イグスは社内にある試験施設で検証試験を実施した結果、非常に多くの知見を得てきました。その中でも特に重要なものが2つで、様々なシールド構造、およびケーブル内の動作を吸収できて、屈曲性に優れた設計です。参考となる情報がなかったため、当社では、数多くの試験を重ねて、動作に対する耐久性の評価基準を作成しました。ロボットケーブルとは、「1mあたり±180°の捻回で500万サイクルの耐久性が保証されているケーブル」で、この要件を満たしたケーブルのみロボットケーブルと称すると、イグスは明確に定義しました。
捻回およびロボット向けのケーブル
メーカー24社の規格に対応した動力、複合、シグナル、エンコーダ用ハーネス済みケーブルを約4,600種提供しており、エナジーチェーン用ハーネスケーブルでは、世界No.1の実績を誇っています。7つの異なる品質のケーブルを取り揃え、動作が保証されている最も費用対効果の高い可動ケーブルを提供しています。寿命予測計算ツールを使えば、仕様ごとのケーブルの製品寿命を素早く予測計算することができます。イグスは、可動ケーブルに最長4年、または1億ストローク以上の無償交換保証を提供する唯一のメーカーです。
ハーネス済み、すぐに取付可能なレディーケーブルもご用意しています

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00