言語の変更 :

電気工学では、サーボドライブの接続ケーブルをサーボケーブルと呼ぶ。いわば、周波数インバータ(FI)とモータを接続するものである。FIがモータの電源であることから、電圧波形を調整することで回転数を変えることができる。これは一般的にパルス幅変調で行われ、電圧曲線には高エネルギーのピークが生じる。従って、サーボケーブルも600V/1000Vという高い電圧クラスを備え、全体的にシールドが施されている必要がある。サーボモーターには温度センサーやブレーキが搭載されているため、これらの機能用のケーブルにはさらに2対のシールドが含まれています。
複合ケーブルの構造
複合ケーブルには2種類のシールドがある。一方は全体的なシールドで、これは外部に対する電磁両立性の挙動が問題ないことを保証するものである。つまり、マシンの他のコンポーネントが妨害されることはない。次に、ブレーキと温度センサーのペアがシールドされており、電力線からの干渉が周波数インバータの制御回路に入らないようになっています。これらのシールドは、機械的ストレスに応じて異なる設計になっている。ケーブルの機械的応力レベルが高いほど、シールドの品質も高くなります。実際には、当社のハイエンド・ケーブルのシールドは、機械的被覆率が90%まで大幅に向上しています。さらに、ケーブルのコントロール・ペアには、優れた電磁両立性仕様を持つだけでなく、特殊な設計により非常に短時間で加工できる特殊な巻線を使用しています。

必ずしもPURである必要がない理由
PUR (ポリウレタン)= 保護管内でのケーブル利用
PVC(ポリ塩化ビニル) = 固定環境での利用
これはケーブル市場での一般論ですが、必ずしも正しくはありません。
私たちイグスでは、さまざまな外被材質を長年にわたり自社ラボで徹底的にテストしてきました。その結果、PURは非常に優れた柔軟性を持つ材質であることは確かです、しかし必ずしも保護管で使用する必要はないという結論に至りました。
一方で、PVCは摩耗特性に優れており、コスト面でもより経済的です。
しかしながら、ケーブルが油と接触する場合はPURが不可欠です

工作機械のさまざまな用途におけるサーボケーブル
チェーンフレックスのサーボケーブルの多種多様な選択肢を説明するアプリケーションの 1 つに、連結された工作機械があります。ここでは、機械の各軸が非常にタイトであるため、当社の CF270.UL.D ケーブルシリーズが一般的に使用されます。主軸で使用される半径は大きくなることが多いため、CF897 シリーズを使用するとコストを節約できます。このシリーズは、撚り線のストローク長が長いため、より大きな曲げ半径に最適化されています。連動機の上のガントリーでは、エナジーチェーン 。この種の用途では、チェーンの高い運動性と摺動性を考慮して、CF27.ULが装備するインナージャケットが必要です。すべてのシリーズには、工作機械にとって基本的に重要ないくつかの共通点があります。第一に、各ケーブルがUL認証を取得していること、第二に、耐油性のアウタージャケットを装備していること、第三に、最大1,000万ダブルストロークという明確な耐用年数の記載がある3年保証であることです。豊富な選択肢の中から、費用対効果の高いソリューションを一緒に考えましょう。私たちのスペシャリストにすぐにご連絡ください。
検索が簡単で、適切なタイプを選択し、耐用年数を計算し、オンラインで注文することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00