言語の変更 :

エンコーダケーブルは、一般的にあらゆるドライブユニットに見られ、明るい緑色で識別されます。この色はDESINAに由来し、工作機械以外にも広く普及しています。その役割は、エンコーダシステムの信号を周波数変換器(インバーター)へフィードバックすることです。これはタコメーターケーブルまたはエンコーダケーブルとも呼ばれ、信号伝送用の多数のデータコアを備えています。エンコーダによって生成される様々な信号は、モーターの正確な動きをマッピングし、その動きに合わせて伝送されます。通常、ケーブルにはエンコーダシステムのデータだけでなく、エンコーダへの電源供給も含まれています。

メーカーによる設計の違い
市場には様々なメーカーの測定システムがあります。各メーカーの違いは、電気的には同じであるケーブルの構造にも反映されています。線心の断面積の組み合わせ、線心の識別方法、さらにはシールド構造などは、メーカーによって大きく異なります。イグスでは、外被、シールド、内被などの重要な要素をエナジーチェーン内での動きに合わせて調整しています。これにより、最適な耐久性を実現することが可能になります。

DRIVE-CLiQ-シーメンスの規格
DRIVE-CLiQはシーメンスのデジタルエンコーダインターフェースです。DRIVE-CLiQは、シーメンスのデジタルエンコーダインターフェイスです。以前の世代の通常のエンコーダとは対照的に、このエンコーダシステムはCAT5イーサネットエレメントと2本の強力な供給線を備えています。接続には、RJ45コネクタと同様にデータを伝送し、ノッチの右側と左側に電源接点がある山一電機製のコネクタが使用されています。このコネクタ面は、制御盤用にはIP20のハウジングに、現場用にはIP65のハウジングに配置される。一方、M12ソリューションは、より堅牢でコンパクトであり、また非常に高価な接続カプラを必要としないため、コネクタの間でも受け入れられつつある。

DRIVE-CLiQ - 工作機械の標準
数年前、従来のアナログエンコーダーシステムから、当時としては新しいDRIVE-CLiQテクノロジーへの大きな切り替えがありました。私たちは、CoburgのWALDRICHのような大手顧客のために、その実装をサポートすることができました。新しいコネクター技術と長いケーブル長との組み合わせが課題となりました。そこで私たちは、極めて堅牢なM23丸型信号用コネクターのソリューションを開発し、加工性とデータ伝送の面で当初のソリューションより大幅に優れたものを実現しました。現在、カタログにないソリューションをお探しでしたら、ぜひ弊社にお越しください。

インナー・ジャケット - 長距離走行や小さな半径で重要な理由
線芯構造とシールドの間にある内被は、当社のハイエンドケーブル独自の設計ディテールです。繊細な線芯を保護・誘導し、シールドを支える役割を担います。これは、長距離電送や小さな曲げ半径においても極めて重要です。ケーブルに最も大きな力が作用するのはこの場所です。
最適な製品がまだ見つからない?
オンラインツールをご存知ですか?
検索が簡単で、適切なタイプを選択し、耐用年数を計算し、オンラインで注文することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00