言語の変更 :

データ・ケーブルは、データや情報の単純な伝送に使用される多芯ケーブルである。イグスのデータケーブルは、大量のデータを移動中に安全に伝送する必要がある場合に使用されます。イグスのデータケーブルは、大量のデータを安全に伝送する必要がある場合に使用されます。イグスのデータケーブルは通常シールドされており、さまざまなアプリケーション信号を伝送します。芯線は非常に細く、識別のために絶縁体に色が付いています。以前は、これらのケーブルはより頻繁に使用されていましたが、アプリケーションでは徐々にバスケーブルに取って代わられつつあります。もちろん、今でも用途はあり、当社のお客様もよく使用しています。単純なデータを伝送するための安価なソリューションであり、さまざまな機械的・電気的設計が可能です。ケーブルは、3つの異なるジャケット素材からお選びいただけます。この選択により、さらなるコスト削減の機会が得られます。

DIN 47100には、ケーブルのコアを識別するためのカラーコードが含まれています。このコーディングはすべての業界で知られており、標準とされていますが、すべてのケーブルにカラーコアがあるわけではありません。**それはなぜか?**カラーコアは標準的ですが、非常に細いコアに限られます。イグス® では、0.75mm²以下の心線について説明しています。厚いコアの場合は、製造コストがかなり安い黒色コアに白色のナンバリングが使用されます。しかし、ナンバリングは読みにくく、断面が非常に薄いコアの場合、製造が不可能なこともあります。そのため、コアを識別するためにカラーコードが導入された。コアの数量が多い場合は、色の数量にも限りがあるため、リングを使ってコアに追加のマーキングが施される。

当社のデータケーブルは、さまざまな機械的品質だけでなく、3つの異なる電気設計も利用できます。データ伝送時には電気技術的なパラメータを遵守する必要があることが多いため、3つの異なる構造をお客様に提供しています。これらの特別なパラメータは、ツイストペア設計とペアシールドの統合によって満たされています。ツイストペア構造は、コア間のクロストークを最小限に抑えるのに役立ちます。さらに、ツイスト・ペアは、パラレル・コアよりも電気的・磁気的干渉フィールドに対する保護が優れています。撚り線は、ケーブル内部で発生する磁界からの干渉をほぼ打ち消します。さらなる保護が必要な場合は、ペアシールド付きケーブルをお勧めします。これにより、各ペア間の電磁干渉からさらに保護されます。
スタークアッド構造とは?
4芯ケーブルにおいて、ケーブル内のコアの配置を表す構造です。原則として、データケーブルでは色付きのコアが使用されますが、ここでは説明を簡単にするために1-4という呼称を使用します。従来のケーブルでは、コアは時計回りの方向にラベル付けされている。つまり、例えば1が左上、2が右上、3が右下、最後に4が左下となる。スター4芯撚りでは、ケーブルの芯は1、3、2、4の順に並んでいる。ペア1-2と3-4は磁界が互いに垂直であるため、信号の重なりを防ぐことができる。これにより、ニアエンドのクロストークが回避される。詳しくはブログでご覧いただけます。
最適な製品がまだ見つからない?
オンラインツールをご存知ですか?
検索が簡単で、適切なタイプを選択し、耐用年数を計算し、オンラインで注文することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00