言語の変更 :

ここは、世界最大のムービングケーブル用ラボです。3,800m²の試験スペースと64のシステムで800以上の並列試験を行い、年間20億回以上のダブルストロークを実施し、最高品質の技術を提供しています。
イグスのチェーンフレックスとレディケーブルは、メートル単位で販売されるケーブルや、電気駆動装置に直接接続するためのコネクタ付きケーブルを開発・製造しています。チェーンフレックスケーブルは、電気エネルギーの輸送手段であり、工作機械、ロボット、ハンドリングマシンなどの機械を動かします。
駆動技術の分野では、当社の製品ポートフォリオにハイエンドケーブルが豊富に揃っています。エネルギーチェーンにおける非常に小さな曲げ半径は、長い移動距離や極端な温度と相まって、ケーブルにとってしばしば大きな課題となります。当社のテストラボでの数多くのテストにより、最も要求の厳しい用途や過酷な条件下でも、最高の品質と長寿命の要件を満たすケーブルを提供することができます。


1
ハイブリッド技術は数年前からトレンドとなっています。機械の設計者が、モーターにエネルギーを供給すると同時に、回転方向や速度、加速度などの動作データを周波数インバーターにフィードバックするケーブルを1本だけにしたいと考えるのは明らかです。ケーブルとコネクタの設置スペースの節約に加え、お客様は当然、2本目のケーブルの追加加工や追加材料のコストも節約できます。
CF220.UL.H(PVCジャケット付き)およびCF280.UL.H(PURジャケット付き)ケーブルシリーズでは、これらの利点をすべて考慮しています。電気コア断面の組み合わせは、ベッコフ、SEW、シーメンスなど、さまざまなメーカーのドライブに完全に適合するよう、常に拡張されています。弊社では、品番の"H" の後に数字を付けることで、メーカーの要求に対応していることを特徴としています。これにより、"H" 以降の品番が同一であれば、電気的なリスクを負うことなく、シース材としてPVCとPURを自由に選択できるという利点があります。これはかなりの節約につながります。
ドライブケーブルについては、現在、当社のエネルギー管理ブログでも詳しく取り上げています。 特にハイブリッド・ケーブルに関する興味深い記事が多く、最新の技術開発についてメーカーから直接知ることができます!
"chainflex®...at home in the world" - ドライブテクノロジーにも当然対応
チェーンフレックスのケーブルはすべて、世界中で使用できるように多くの認証を取得しています。
規格の世界に関する多くの情報を小冊子にまとめました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00