言語の変更 :

1
現在のトレンドに伴い、最新の機械はより小型化・コンパクト化しており、エネルギー・チェーンではより小さな半径がますます使用されるようになっている。そこで課題となるのは、この追加負荷に耐えられるケーブルを使用することである。結局のところ、ケーブルは高い耐久性、安全性、信頼性を維持したまま長期間使用できなければなりません。標準的なケーブルでは、これらの条件を確実に満たすことはできません。狭い設置スペースに適したケーブルは?長寿命と安全性はどうすれば実現できるのか?このような疑問に対する答えや、その他の有益な情報は、こちらをご覧ください。
マシンにケーブルを通すスペースがない?
このビデオでは、スペースの問題を解決する方法をわかりやすく説明しています。ぜひご覧ください!

モーターケーブルは比較的単純なケーブルに見える。その唯一の仕事はモーターに電力を供給することである。周波数変換器に接続するため、電圧クラスは600V/1000Vで、4つのコア(L1、L2、L3、PE)があります。モーターケーブルは、多くのエネルギーを伝送しなければならない場所で使用されますが、オートメーション技術における要件は近年劇的に増加しています。
これらの要件に加えて、エネルギーチェーンにおける継続的な機械的負荷を満たすために、使用される材料と製造プロセスがモーターケーブルの機能の鍵となります。結局のところ、高負荷の下でドライブへの信頼性の高い電力供給を確保することは、依然として初歩的なことです。その一例が港湾クレーンでの使用です。
igus® モーターケーブルは、特別な高品質の架橋 XLPE 絶縁材料で作られています。エネルギーチェーン用途に特別に適合したこれらの材料は、高速で低損失のスイッチング時間を実現する低キャパシタンス・コーティングと、高電流密度での絶縁の非常に高い耐熱性という利点を提供します。また、長距離にわたって、あるいは厳しい曲げにさらされても、高い耐用年数が求められます。 さらに、狭い設置スペースでもケーブルを永続的に動かすことができるよう、コアの撚り線は非常に高品質でなければなりません。これにより、長寿命と信頼性の高い電力供給が保証されます。
chainflex® モーターケーブルの詳細については、こちらをご覧ください。

サーボケーブルはモーターケーブルと同様、モーターに電力を供給します。ここでも当然、XLPEコア絶縁の利点が生かされます。しかし、サーボケーブルには他にも重要な機能があります:それは、モーターのブレーキにエネルギーを供給したり、温度センサーからの信号を周波数インバーターに伝達したりすることです。この目的のために、サーボケーブルには 1 対または 2 対の制御ペアが追加されており、周波数インバーターに干渉が到達しないように追加シールドが施されています。サーボケーブルは、電磁両立性仕様が優れているため、電子磁気干渉を防止するために全体的にシールドが施されていることも多い。そのため、モーターケーブルに比べてサーボケーブルは非常に複雑で、コアも大きくなります。シールドされたコントロール・ペアが追加されるため、ケーブルはモーター・ケーブルのように左右対称ではなくなります。このため、高品質のケーブルを設計する際には、特に困難が伴います。
これは、ガセット充填押出成形インナー・ジャケットによって解決されます。このジャケットは、一方ではスクリーンのための強固な基礎を提供し、他方では、追加されたシールド・コントロール・ペアに巻き付き、コアを長手方向にガイドします。 インナー・ジャケットは特に重要で、これがコアの長寿命と高品質スクリーンの耐久性を保証する唯一の方法だからです。また、移動距離が長く、曲げ半径が小さいと、ケーブルへの負担がさらに大きくなるため、特別な保護を施す必要があります。サーボケーブルの典型的な用途は、保管および検索ユニットですが、工作機械やハンドリングガントリにも不可欠です。
chainflex® サーボケーブルの詳細については、こちらをご覧ください。

計測システムケーブルは、しばしばフィードバックケーブルまたはエンコーダケーブルとも呼ばれます。エンコーダシステムから周波数インバータへの信号フィードバックに使用されます。速度、角度位置など、オートメーション技術でドライブを正しく使用するために重要な情報密度の高い情報は、さまざまな信号線の組み合わせでケーブルに伝送されます。これは、異なる断面、芯数、シールドの組み合わせが混在していることを意味します。これらの組み合わせは、移動中に特に保護する必要があり、特殊なペアシールドやエレメントジャケットを使用します。
長距離で曲げ半径が小さい場合は、極端な力がケーブルに作用するため、特に困難が伴います。測定システムケーブルを製造する場合、ケーブル内の繊細なコンポーネントのため、特に高品質で厳選された材料を使用することが重要です。TPE のような高品質の素材、押し出し成型された鋳物充填の堅牢なインナージャケット、高い被覆率と最適な編組角度を持つ特に緊密に編組されたスクリーンは、測定システムケーブルを耐久性とフェイルセーフにするために不可欠な要素です。 計測システムケーブルは、移動が発生するあらゆる場所で使用されるため、特に重要です。
ここでは、チェーンフレックス® 計測システムケーブルに関する詳細情報をご覧いただけます。
素材に関する専門記事
より詳細な情報は、こちらから無料でダウンロードできます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00