配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

産業用ロボット向けトライフレックスR

産業用ロボットのエネルギー供給の寿命を延ばす

多関節ロボットの電源供給には、様々な条件があります。 複雑で多様な動きを一部はオフライン、あるいはプラニング中にプログラミングすることは、ケーブルやホースに対し、高い条件を要求します。 早期故障は多くの場合、生産ラインのダウンタイムにより非常に高くつきます。2003年からのトライフレックスRの開発は、あらゆる条件を考慮して行なわれています。

トライフレックスRの基本

エネルギー保護管は、互いに繋がった頑丈な一体型リンクで構成されています。多くの場合、材質は品質証明済みのイグミッドNBです。保護管はロボットアーム上の衝撃や摩耗からケーブルを保護し、汚れや切粉、また機械で使用される他の多くの液体に対して耐性があります。一体型のリンクは、自動車のトレーラーヒッチの原理と同様「ボール/ソケット」接続により互いに繋がっています。
トライフレックスRシリーズの接続機構
この接続方法は、高い引張力を吸収し、必要な場所での切り離しや再接続を可能にします。 もちろんケーブルやその他の支持要素は不要です。TRCとTREシリーズでは、外側のストップドッグ(ブレーキ)により、内径で生じる湾曲力は引張力に変換されます。 特に産業用ロボットでは、バランサーやスプリングなどの巻き取り機構は、3D動作での電力供給を機能させるために、多くの場合外側からホースの周囲に構成されます。 ループ状のよじれは最小化されるか、ケーブルは巻き取り機構で干渉するエッジを避けて配置されます。
グラスファイバーロッド一体型の巻き取り機構

ファイバーロットによるユニークな設計

トライフレックスRは、一体化したグラスファイバーロッドによって巻取りシステムを容易に実装できます。これはトライフレックスRに方向を持ったキャンバー(張り)を与えます。移動端での一体型パーツとの組合せにより、トライフレックスRはファイバーロッドなしでケーブルをロボット先端まで導く多くの方法を提供します。
トライフレックスRのコンセプトが提供する多くの可能性を実現するために、標準的なトライフレックスRシステムや組立済みのファイバーロッドモジュールに加えて、産業用ロボットで使用するための幅広い対応アクセサリを用意しています。 ユニバーサルマウントキットで、ファイバーロッドモジュールをロボットアーム上のご希望の位置に取付け可能です。 ロボットシステムが変更されたり拡張されたりした場合にも、接続部を再調整することで、常に新しい状況に対応することができます。
 
ファイバーロッドで難しいロボット動作に対応。産業用ロボットの極端な動作や様々な動作シーケンスはファイバーロッドで実現できます。 ユニバーサルマウントキットとの接続により、ほとんどすべての動作シーケンスを実行できます。高機能複合素材であるファイバーロッドは非常に大きな復元力を持っており、極端な動きの中でもループの形成を防ぎます。 (システムの変更などで必要な)再調整は、いつでもわずかな労力で行うことができます。

特別アクセサリで自在

開閉が簡単な取付ブラケットはカバーが一体型で、中間リンクあるいは端末固定型、くし歯ケーブルクランプあり・なし、固定あるいは旋回タイプがあります。トライフレックスRプログラムは、特殊アクセサリも揃えています。例えば溶接用電源ケーブル、媒体ホースなど特に大きいホースを使用する場合、イグスの標準的なケーブルクランプ(CFX)の使用を推奨します。このクランプは、多くのロボットメーカーの標準的な延長アーム(30mm)の固定用に2レベルで調整可能なクリップを備えています。 それにより、移動端への接続を理想的な角度で行えます。例えば鋳造やダイカスト鋳造など、超高温の環境でトライフレックスRを使用する場合、保護管全体もしくは一部を、耐熱ホースと共に最高600℃のスパッタから保護することができます。

ファイバーロッドの使用

グラスファイバー製ファイバーロッドは特殊仕上げで、先端にはアルミ製旋回パーツが取付けてあります。ファイバーロッドはそれによって可動側2リンク間に固定し、チェーン内での「移動」を防いでいます。固定端では、5リンクがねじ溝付きロッドで補強されており、ファイバーロッドとチェーン間の相対運動はガイド穴内でのみ補正することが可能です。ファイバーロッドモジュールは、様々な長さで組み立てられた状態で販売しています。固定点側には白いポイント5つが、可動端には最終リンクに白いポイント1つがマーキングしてあります。 発生するてこ力の調整に、固定点には取付ブラケットを2つつけます。これらは、少なくとも8リンク置きに取付ける必要があります。 取付ブラケットはファイバーロッドモジュールとは別に注文する必要があります。

組立キット

汎用組立キットは90°の角度付きステンレス製パイプ、ロボットに接続された2つの回転式取付ストラップ、およびファイバーロッドモジュール用取付ブラケット(2レベルで調整可能な取付プレート1個付き)で構成されます。汎用組立キットが6軸目に対し垂直に取り付けられ、ファイバーロッドの長さが最初の取付位置から5軸目までの距離よりも大きくなる場合、5軸目まではトライフレックスRはロボットアームの上または近くに配置されます。
産業ロボット向け汎用組立キット
長さが比較的短く、可動部に追加で取付けるトライフレックスR (ファイバーロッドなし)は、第6軸の角度 +/- 180° を超える頻繁な旋回運動を、ロボットに接触することなく行えます。 第5軸の角度が90°より大きい場合、第4と第6軸の角度の和が+/- 180°を超える場合、あるいは設置場所が狭い場合には、組立キットの角度を逆方向にすることを推奨します。ファイバーロッドモジュールはロボットに対してより大きな角度で固定し、戻りの収縮力を釣竿のように活用します。後の動作の設定のないロボットの設計では、ファイバーロッドモジュール長の2倍が、チェーンの移動端に許容されなければなりません。取付ブラケットは、汎用組立キットに含まれています。

それ以外の方法

ファイバーロッドモジュールを使ったトライフレックスRは、当然ながら固定ポイントに取付けられます。 この場合、チェーンは試行錯誤を繰り返し、短縮や延長により動作に合わせて調節されます。その他の方法は、堅スタンド型自立式ファイバーロッドモジュールをトライフレックスRを搭載したロボットの隣または背後に取付けることです。 非常に大きな振幅の結果、保護管は非常に大きな範囲内でロボットの動きに追従します。
移動端上では、トライフレックスRをツールに直接取り付けることができます。これにより、ロボットに直接接続することなくケーブルガイドを提供できるため、動力/各種メディア/バスシステムとのプラグ接続システムなしで、様々なツールを使用することができます。
 第1-3軸を経由して外部のケーブルガイドから電源を供給することは、多くの場合不要です。


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG