言語の変更 :

アンドレ・ゲーベルは自身のYouTubeチャンネル"create" で、モダンな家具や装飾品を自ら制作する様子を紹介している。ここではしばしば、一風変わったデザインに焦点が当てられている。彼はすでに38万人以上のチャンネル登録者を刺激している。彼の最新プロジェクトのひとつが、コンクリート風のL字型ランプだ。この重そうなランプは、たった2本の細いスチールケーブルで支えられている。これにより、ランプの長い部分が2方向に浮いているような光学効果を生み出している。
この照明器具には特別な工夫も施されている。高さ調節可能な机と連動しているため、机を動かしてもあらかじめ設定した距離を保つことができるのだ。アンドレは、この電動調節にイグス(® )の製品を使用しています。イグスの製品がどのように使用され、どのような課題が解決されたかは、こちらのレポートをご覧ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00