言語の変更 :

イーサネットは、ローカルエリアネットワーク(LAN)の配線で最も広く使われている規格です。伝送速度は、最大400Gbpsと規定されているものの、現在の最新技術の最大速度40Gbpsとなっています。イーサネットケーブルは、CAT3からCAT8までのカテゴリ(Cat)に分かれています。CAT3は一般的にはもう使われていませんが、CAT5~CAT7ケーブルは業界で最も一般的です。しかし、CAT5eが自動化技術の中で依然として最も広く使われている規格です。また、イーサネット規格をベースとしたPROFINET やETHERCATも、そこから派生したものです。
イーサネットは、自動化技術の標準です。機械工学システムも画像処理システムも、イーサネットベースのバスシステムを使用しています。また、データ伝送のレベルが高いため、インダストリー4.0の分野の要件も実現できるようになりました。イーサネットは、機械を既存のオフィスネットワークに比較的簡単に統合できるため、機械工学にとって非常に魅力的に規格となっています。

イーサネットケーブルの使用分野
イーサネットケーブルは、様々な分野で利用できます。通常、イーサネットケーブルは、機械やシステムに恒久的に敷設されるため、単線導体または7本の素線からなる耐屈曲性の撚り線導体の安価なケーブルが選択されます。
ただし、エナジーチェーンやドラッグチェーン内では、細い撚り線のイーサネットケーブルを使用する必要があります。さらに、今後、何年にもわたって信頼性の高いデータ伝送ができるようにするためには、エナジーチェーン内での動作に合わせたケーブル構造が必要です。そのため、特にロボット、包装機械、生産機械、工作機械などのシステムや機械では、チェーンフレックスケーブルを使用することが定着しています。
イグスのネットワークケーブルの使用事例
イグスのチェーンフレックスケーブルでは、様々な種類のイーサネットケーブルを提供しています。合計32種類あるイーサネットケーブルには、ケーブルタイプが9種類あり、CAT5/CAT6/CAT7で、さまざまな用途に対応可能です。チェーンフレックスイーサネットケーブルはすべて、エナジーチェーン内で連続動作するために開発されました。ご要望に応じて、PVC、TPE、PUR等の外被を選択することができます。バスケーブルシリーズは、様々な性能レベルで提供しているため、使用分野に応じて適切なケーブルを選択すれば、最長の耐用年数で製品を使用できます。
全てのチェーンフレックスバスケーブルに共通した点があります。チェーンフレックスケーブルはすべて、同一の品質基準に準拠しています。それは、CF888シリーズのコスト効率に優れたケーブルであろうと、CFBUS.LBシリーズのように最高度の要求と最小の曲げ半径のケーブルであろうと変わりません。イグスは、すべてのチェーンフレックス可動ケーブルに対して、最大1,000万往復回の製品寿命で36か月無償交換保証を提供しています。
低価格で長寿命****可動用イーサネットケーブル選定表

伝送距離 バスケーブルの最長伝送距離の問題は、過小評価されがちです。一般的には、ケーブルの種類によって、最長ケーブル長が大きく変わることがあるので注意が必要です。固定設置用ケーブルは、連続動作するのために設計されたフレキシブルケーブルよりも、常に減衰量が低くなります。その結果、フレキシブルケーブルの伝送距離は、固定設置用ケーブルに比べて短くなります。
ケーブルシリーズに応じて、チェーンフレックスネットワークケーブルは最長400mのストローク長に対応できるよう機械的に設計されていますが、ケーブル長が増すほど、バスシステムのデータ伝送速度は低下します。イーサネット仕様では、ケーブルの総延長は100mと記載されています。ただし、ここでは90mの設置ケーブルと10mのパッチケーブル(2×5m)が使われます。したがって固定設置では、合計100mまで可能です。ですが、エナジーチェーン用の耐屈曲性の高いイーサネットケーブルでは、2つのイーサネット接続機器間で最大50mのケーブル長が可能であることがイグスの経験から分かっています。しかしながら、この長さは、ケーブルカテゴリー(CAT5、CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT7)、環境条件、作業要件によって異なります。したがって、長ストロークには、数百メートルから2kmまでのケーブル長を可能にする光ファイバーケーブル をお勧めします。
i.Sense CF.Dを使ったイーサネットケーブルの状態監視
プロトコルに依存しない新しい測定方法では、高周波技術を用いて、動作中のケーブルのデータ伝送特性を測定します。測定用予備回線の確保は、不要です。最新世代のシステムでは、完全非接触のケーブル監視が可能になりました。
伝送特性が低下してきたら、ケーブルを適切な時期に交換することができます。また、コネクターを含む可動バスケーブル全体の状態をインテリジェントに監視することで、設備の故障停止も防ぐことができます。

メートル単位で販売、ハーネス加工チェーンフレックスネットワークケーブルは、切断料や最少注文数なしで、1メートルからご注文いただけます。さらに、ケーブルをハーネス済みの「レディーケーブル」としても提供しています。そのため、チェーンフレックスイーサネットケーブルはすべて、ハーネス済みケーブルとして、ご希望の長さで、最小注文数なしで1本からご注文いただけます。当社のオンラインショップで、様々なケーブルタイプ、コネクターを選択できます。フィルター機能を利用すれば、適切なタイプの製品をお選びいただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00