言語の変更 :

PROFINETは、PROFIBUS user organisation e.V.が開発した産業用イーサネット規格で、オープンネットワークに基づいています。この高度な技術は、PROFIBUS & PROFINET International(PI)が世界中に紹介しています。イグスのチェーンフレックスケーブルでは、さまざまなタイプのPROFINETケーブルを提供しています。ケーブルタイプは合計9種類あり、ケーブルはすべて、エナジーチェーン内での連続動作できるように特別に開発されました。

リアルタイムでデータを確実に伝送
PROFINETは、Process Field Networkの略で、他の産業用イーサネットと同様に、TCP/IPまたはIT通信を使用しています。製造とプロセスの自動化で、継続的に稼働できるようにします。一般的に、Profinetは、Sercos、EtherCat、CC-Link IEなどのバスシステムと並んで、産業用イーサネットと適合しています。こうしたネットワークの利点は、リアルタイム機能が可能であることに加え、モジュラー式のため、ユーザーは自分で素早く簡単に機能を選択できます。これにより、すべてのPROFINETデバイス間で、サイクリックデータ交換のタイプを整理することが可能になりました。また、増大し続けるスピード要件を満たし、リアルタイムで無数の診断オプションを確立することもできます。シームレスで、PROFINETインタフェースを介した他のフィールドバスの統合は、過小評価されるべきではありません。
コントローラーシステム(あるいはコントローラー)に分散した周辺機器と接続するために作成されたPROFINET IO(Input Output)は、PROFINET CBA(Component Based Automation)とは異なります。後者は、TCP/IPを介したコンポーネントベースの通信と、モジュラー式プラントエンジニアリングでのリアルタイム通信に使用されています。このため、PROFINETネットワーク内では、IOコントローラーやIOデバイスという用語がよく使用されます。

PROFINET IO:産業通信システムおよびその使用分野
PROFINET IOは、主に機械工学、ドライブ技術、製造業で、データ交換する際に使用します。このオープンな産業用イーサネット規格は、インフラや建築業界でも使用されています。
ケーブルは、適切に選択されると、様々な分野や機能で使用できるようになります。PROFIBUSやEtherCATと同様に、機械やシステムで使われるケーブルは、固定設置あるいは配線に使われることが多いです。そのため、導体は、単心もしくは7心構造となっています。
しかし、ドラッグチェーンとも呼ばれるエナジーチェーン内で使用する場合は、撚り導体が18個あるバスケーブルを使用する必要があります。また、長期間にわたって各種バスモジュール間で、信頼性の高いデータ伝送が行われるようにするためには、エナジーチェーン内での動作に合わせたケーブル構造が必要です。そのため、特にロボット、包装機械、生産機械、工作機械などの機器や機械用に、チェーンフレックスPROFINETケーブルが一般的に使われるようになりました。

複数のフィールドバスシステムを接続するチェーンフレックスケーブル
イグスでは、要件や環境に応じて、様々なケーブル品質を選択することができます。バスケーブルシリーズでは、多様な構造で、PVC、PUR、TPE等の外被材質を提供しています。そのため、各使用分野に適したケーブルを選択して、自動化システムで最長の耐用年数を達成することができるようになりました。イグスは、連続的で柔軟に使用できる製品を提供するだけでなく、効率的なプロセスを迅速に導入させることができます。イグスは、最高のコストパフォーマンスを提供していますので、プライスチェックをぜひご活用ください。
すべてのチェーンフレックスPROFINETケーブルには、共通した点があります。チェーンフレックスケーブルはすべて、同一の品質基準に準拠しています。それは、CF888シリーズのコスト効率に優れたケーブルであろうと、CFBUS.LBシリーズのように最高度の要求と最小の曲げ半径のケーブルであろうと変わりません。イグスは、すべてのチェーンフレックス可動ケーブルに対して、最大1,000万往復回の製品寿命で、36か月無償交換保証を提供しています。
自動化とエンジニアリングシステムが完全に統合されている場合、イグスとレディーケーブルは、ワンストップサービスとして、組立て済みのケーブルも提供します。PROFINETケーブルはそれぞれ、オープンエンドまたは組立て済みで供給可能です。組立て済み産業用コネクターは、オーバーモールドされた標準M12コネクター(Dコード)、またはRJ45として現場で組み立てられたものを選択できます。これは、Siemens、Allen Bradley、Boschなどの多くの制御システムでProfinetが標準として使用されているため、インダストリー4.0ソリューションを直接実装できることを意味します。
実際のチェーンフレックス使用事例

チェーンフレックス バスケーブル
USB、Profibus、CC-Linkなど、エナジーチェーン内で使用されるケーブルを網羅。

チェーンフレックス 無償交換保証
最長4年無償交換保証。独自のチェーンフレックス無償交換保証について、詳しくはこちら。

組立て済みケーブル
エナジーチェーン専用。さまざまな認証および規格をもつさまざまなケーブルタイプ。

エナジーチェーン
耐久性のあるエナジーチェーン―イグスの長年の経験に基づく安全なケーブルガイド。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00