ハンブルク港のコンテナ船に迅速かつ柔軟に陸上電力を供給する移動式電源ソケット

岸壁に設置された3つの可動式エナジーチェーンが、船舶への正確なエネルギー供給を保証する。

概要

コンテナターミナルのiMSPO陸電設備とコンテナ船、移動式給電装置の拡大図。

ケーブルクランプ

3本のケーブルに使うCFXのストレインリリーフ。

チェーン・ケーブル用センサー

smart plasticsのe-chainに透明な監視装置と無線信号を示した図です。

問題点

ソリューション

ショアパワー・テクノロジー([wie dem iMSPO-System] )により、汚染物質、CO2排出量、騒音を削減します。このステップは、港と都市が近接しているハンブルクのような港では特に重要です。

ピーター・チェンツァー

ハンブルク市長

ハンブルク港の岸壁沿いには、3つの移動式「ソケット」(長さ300、150、110メートル)が走り、停泊中の船舶に陸上電力を供給している。

この柔軟なシステムのおかげで、船は岸壁に沿って自由に係留することができ、岸壁の電源位置に合わせる必要がありません。

いわゆるiMSPO(イグス陸上電力供給システム)は、ソケットボックスを備えた移動式トロリーと、重いケーブルをレールシステムに沿って安全に移動させるエナジーチェーンで構成されている。

このシステムは、素早く簡単に設置できます。陸上で必要な人数は2人以下。

CTHでは、特注の鉄骨構造に組み立てられたiMSPOシステムが、ターミナル上部の空きスペースを活用するために使用されている。このシステムは、特に洪水壁の上の限られたスペースや、岸壁の非常口への自由なアクセスが必要な場所のため開発された。

iMSPOは、アムステルダムで開催されたElectric& Hybrid Marine Expo Europe 2024において、「Port Innovation of the Year」賞を受賞しました。