言語の変更 :

はんだ付けプロセスは、様々な側面から分類されています(DIN 8505による)。ソフトはんだ付けとハードはんだ付けは区別されます:ソフトはんだ付けでは、液相線温度が450℃以下のはんだを使用します。一方、硬いはんだ付けは、液相線温度が450~900℃のはんだを使用します。一方、ろう付けでは、液相線温度が450~900 °Cのはんだを使用する。ろう付け接合は通常、ソフトはんだ接合よりも機械的に安定している。
これにより、手作業でも品質と安全性が向上します。
電気接続には、圧着接続とはんだ接続の両方が適しています。長期間にわたって導電性を確保する必要がある場合や、接続箇所を恒久的に密閉する必要がある場合は、通常、はんだ付けが適している。
しかし注意してほしいのは、はんだ付けには熟練を要するということだ。一見簡単そうに見えるはんだ付けも、よく見ると複雑なプロセスであり、マスターする必要がある。白書では、はんだ接合における最も深刻なミスを紹介している。ケーブルとケーブル・キャリア・システムのハーネス接続を例に、工業環境で手作業によるはんだ接合よりも、技術サポートによるはんだ接合が望ましい理由を説明している。
また、はんだ付け結果の再現性がもたらす経済的な利点についても論じています。最後に、手作業によるはんだ付けが人や材料にもたらすリスクと、それを最小限に抑える方法について説明します。


イグスレディチェーンのプロフェッショナルはんだ付けステーション
圧着接続だけに頼ることができない機械エンジニアやシステムインテグレーターは、はんだ接続の品質にもっと注意を払わなければなりません。これは、部品の電気伝導性を長期間にわたって一定に保ち、ガスや液体の影響などから接続箇所を恒久的に保護する唯一の方法です。
機械はんだ付けの利点は他にもあります:
readychain® 実践からの応用例
チェーン対応ドライブケーブルで世界No.1
igus® レディケーブル® は、Siemens、SEW、Beckhoff などの各種メーカー規格に準拠したケーブルから、ビデオ/ビジョン技術用ケーブル、CAT7 までのプレハブイーサネットケーブルまで幅広く取り揃えています。各ケーブルには、次のようなコストメリットがあります:
UL 検証済み: イグス® は、世界的に権威のある試験機関から最高の評価を得ています。
30年以上にわたる3,800 m²の試験所での経験と700回に及ぶ並行試験により、イグスのケーブルとすぐに接続できる組立済みエンドシステムの耐用年数について、信頼性の高い予測を立てることができます。
当社は現在、ドイツ企業として初めて、当社のケーブルについてこの約束を検証されています。複雑な認証プロセスにおいて、米国の機関である"Underwriters Laboratories" は、**"**igus® 4 年間の chainflex® ケーブル保証および年間 20 億テストサイクルに基づく耐用年数計算"の記述の正確性を確認しました。これにより、ケルンに本社を置く弊社は、ヨーロッパで初めて、試験機関によって宣伝文句の真実性が確認されたことになります。 今後、世界中の工場から出荷される chainflex® ケーブルには、 igus® を示す固有番号 B129699 の UL マーケティングラベルが貼付されていません。
igus® の品質に関するこれらの声明は、お客様の投資プロセス全体に信頼性と計画の安全性を生み出します!UL認証とその認証プロセスについては、こちらで無料でご覧いただけます:

組み立て時間を最大88%短縮、重量を最大48%削減、保管コストをゼロにするソリューションをご紹介します。
技術向上とコスト削減を実現するために、お客様それぞれの節約の可能性と最適なソリューションを決定します。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00