ハロゲンフリーケーブルとは? ハロゲンフリーケーブルとは、ハロゲングループの元素で材料を処理していないケーブルのことです。非導電体である塩素などのハロゲンは絶縁体として優れているため、ケーブルの外被材質として頻繁に使用されます。この最も一般的な例はポリ塩化ビニル (PVC) です。しかし、ハロゲンの使用にはリスクもあります。
ハロゲンを含むプラスチックが燃えると、これらのハロゲンが外被から放出されて人間が吸い込む空気中に入ります。 そして水と組み合わさることで、人体に有害な酸が生成されます。 したがって、ユーザーが潜在的な火災によってもたらされる危険性に特に注意を払わなければならない場合には、ハロゲンフリーは特に重要です。
特に火災の危険性が高い用途では、ハロゲンフリーケーブルの使用に大きな注意を払う必要があります。 火災の危険性が高い場所でケーブルを使用する場合、ハロゲンがないことは危険源を排除することになります。このため、このような用途にはハロゲンフリーのケーブルのみを使用することが仕様に明記されています。
ハロゲンフリーケーブルには、臭素、フッ素、ヨウ素、塩素など反応性の高い元素が含まれていません。 一般的なPVC絶縁ケーブルと比較して、火災の場合にいくつかのメリットがあります。 ハロゲンフリーケーブルの場合、火災の際に人間や建物への脅威となりうる有毒ガスや腐食性ガスが放出されることはありません。 PVCケーブルとは対照的に、ハロゲンを含む燃焼ガスの危険な排出を防ぐことができます。 ハロゲンフリーケーブルはPVCケーブルよりも高温で使用することができます。
ハロゲンを含むPVCケーブルに加えて、イグスではPURおよびTPE外被のハロゲンフリーケーブルも使用しています。これらはDIN EN 60754に準拠して製造され、ハロゲンフリーの要件を満たしています。
月~金 8:30~20:00
24時間