このウェブサイトのメール送信フォームから、OPTIMA consumer GmbHにメールを送ることができます。このウェブサイトのメールフォームを使うと、かんたんにOPTIMA consumer GmbH宛てのメールを送ることができます。これらは原則として特殊な機械である。
ある顧客のために、この機械メーカーはキャニスターの内部を洗浄する殺菌機を開発した。食品の添加物としての生きた培養物が充填される。充填時には絶対的な無菌性が保証されなければならない。当初、容量1リットルまたは250ミリリットルのボトル用のシステムを設計した後、5リットルまたは25リットルのキャニスター用の第二のシステムを開発した。
週5日稼動する殺菌機は、包装ラインの先頭に配置されている。その中核は回転工具である。キャニスターをクランプし、持ち上げて180度回転させる。その後、消毒ノズルの上を通り、スプレーされ、回転してベルトの上に置かれる。このとき、消毒液は数秒間作用しなければならないが、これは充填工程やサイクル時間によって達成できる。1分間に25リットルのキャニスターが2つ処理される。
キャニスター内に存在する細菌を死滅させるため、殺菌には極めて攻撃性の高い液体二酸化塩素が使用される。このため、部品の耐薬品性が重要である。 しかし、それはエネルギー効率の問題でもある。したがって、システムの総重量と動きやすさが重要な役割を果たす。プラントが重ければ重いほど、移動プロセス全体が遅くなる。このため、移動させる重量が少なければ、モーターやドライブはより小さく設計される。したがって、複雑な要件プロファイルを考慮すれば、無潤滑ベアリングの材料としてプラスチックしか考えられないことは、設計エンジニアにとって明らかです。