言語の変更 :
年間数百万回の作業サイクル、ミクロン単位の最高精度、5年間メンテナンスフリー:Häcker Automation GmbH は、最高の要件を満たすマイクロアセンブリー用の機械を開発・製造しています。シュヴァルツハウゼンを拠点とする同社は、パートナー企業や部品に関しても、チャンスを逃しません。現在、エネルギーとデータの供給には、イグス® のケーブルとエネルギーチェーンが使用されています。
"ケーブルはチェーン内で最適にガイドされなければなりません。曲げ半径だけでなく、内部分離や効果的なストレイン・リリーフも考慮しなければなりません。チェーン内でケーブルが動くことは許されませんが、固定されていることも許されません:ここでは多くの詳細なエンジニアリングが必要ですが、イグス® は素晴らしいサポートを提供してくれました」。"
Häcker Automation GmbH の技術者、Jens Beyer 氏
ケーブル・キャリアの設計
の長寿命を保証するのは、チェーンそのものだけではありません。イグス® とヘッカー社が共同で行った、詳細な作業も常に必要です。Jens Beyer:"チェーンの中でケーブルを最適にガイドする必要があります。曲げ半径だけでなく、内部分離や効果的なストレインリリーフも考慮しなければなりません。チェーン内でケーブルが動くことは許されませんが、固定されていることも許されません:ここでは、多くの詳細なエンジニアリングが必要ですが、イグス® は素晴らしいサポートを提供してくれました。" 成功とともに例えば、吐出ストロークのムーブメントシステムに使用されている、巻き戻し範囲がわずか50mmという最小のエナジーチェーンシステムでさえ、ヘッカー社が要求する極めて長い耐用年数を達成しています。これは、ケーブルとエネルギー供給システムが高速回転により高い応力を受けるという点でも注目に値します。しかし、イグス® がヘッカー社のために行った設計作業は、長期間にわたる高い可用性を保証している。 例えば、イグス(® )は、ヘッカー社のエネルギー・チェーン・システム用に、実験室でのテストを経て、断面積1.5 mm2のエネルギー・チェーン対応PEケーブルを提供することができた。詳細
作業には、エナジーチェーンシステムに構造的に統合されたチェーンの固定とケーブルの選定が含まれます。耐用年数に対する要求が高いため、試験済みのコンポーネントのみを取り付ける必要があります。これは、エネルギーチェーンだけでなく、 イグス® から 既製 ケーブル® として 供給されるケーブルにも当てはまります。シュヴァルツハウゼンの組立担当者は組立作業を行う必要がなく、プラグ接続を含むケーブル一式を直接接続することができます。これによって時間が節約され、それがヘッカー社にとって重要なことです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00