言語の変更 :
1
スマートフォンがブームです。その性能は、デバイスの世代を重ねるごとに向上している。これらのモバイル機器の心臓部であるプリント基板やカードは、レーザー露光装置によって製造されます。高精度の加工工程は、高度な位置決めシステムを使用して確実に行われます。あらかじめ装備されたエネルギー供給システムにより、クリーンルームでの生産に必要な長期的な動作信頼性、スムーズな動作、低振動、低摩耗が保証されます。
プレフィッティングの利点
Jenaer Antriebstechnik GmbH の多様な経験から、オートメーションの専門家は当初、独自のケーブルコンセプトを好んでいました。しかし、顧客の要求が高かったため、当初のソリューションは、テストラボでイグスの chainflex ケーブルと比較されました。耐久試験の結果、特にクリーンルームへの適合性において、イグス製品が有利であることが明らかになりました。このため、エネルギーチェーンだけでなく、ハーネスケーブルも一社から購入することにした。これにより、生産における処理時間も短縮されます。
コア断面の組み合わせや耐屈曲性、クリーンルーム適合性など、特殊な要件があるため、必要に応じて顧客の要件に適合させることもできる標準製品群の chainflex ケーブルが有利に働く。この用途では、本数が比較的多いこと、曲げ半径が狭いこと、使用できるスペースが限られていること、摩耗が少ないことも重要な役割を果たします。さらに、長期的にシステム全体の機能を損なわないよう、互いに干渉しあってはなりません。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00