言語の変更 :
工作機械メーカーのBystronic社は、シートメタル加工システムの各コンポーネントに最高水準を設定しています。例えば、同社の新型レーザー切断システムのロバストなエネルギー供給は、高い移動速度と加速度に対応できるよう、特にダイナミックでなければなりません。イグス® は、組み立て済みのレディチェーン® ソリューションで、この問題を解決します。
"非常に高い動的要件があるため、エネルギー・チェーンは安定性が高く、頑丈で、重すぎないものでなければならない。スペースも非常に限られています。"
ローマン・ブロッホ、Bystronic AG機械+オートメーションマネージャー
レーザー切断の新しいフォーマット
"Euroblech" で展示されるByspeedレーザー切断システムのさらなる発展により、ユーザーは最大4 x 2メートルのシートメタルを高速でレーザー切断できるようになった。このマシンはトラバースパスが長く、それに応じて必要なエネルギーも高くなる。X軸には、支持されていない長さがあるため、異なるタイプのチェーンを選択する必要がありました。E6-エネルギー供給装置が使用されています。 ポリゴン効果が減少しているため、さらにスムーズな動作が期待できる。
イグス® は、今回も最初から開発に携わりました。
Bystronic社は、組み立て済みレディチェーン® システムの供給に、いわゆるカンバン方式を採用しています。"私たちは、一定量の組み立て済みエネルギーチェーンシステムを準備しておき、決められた期間内に工場に納入することを約束しました」" とArtur Peplinski氏は報告する。"これにより、Bystronic社の要求に柔軟に対応できるようになりました。そのため、エネルギー供給システムは、設置される組立現場でジャスト・イン・タイムとなります。さらに、廃棄が簡単な使い捨ての梱包を使用しているため、後処理コストがかかりません。" このシステムにより、組立時間が短縮され、倉庫保管が不要になり、稼働率が向上します。
"私たちにとって、それ以外の問題は何もありません」" と、Bystronic AGの機械+オートメーション・マネージャー、ロマン・ブロッホ氏は満足感を示しています。Bystronic社は、組立済みソリューションの利点をすぐに確信しました。

技術向上 ...コスト削減
このイグス® マガジンでは、即設置可能なエネル ギーチェーンシステムによる技術向上とコ スト削減の可能性と応用例を多数紹介しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00