当社のe-chain® は、この屋内クレーンの用途で真価を発揮します:粉塵や高温の金属切粉による高負荷の下でも、3年間故障はありません。以前使用していたクレーンから吊り下げるケーブルは、過去に多くの故障を引き起こし、金属加工の要求に応えられていませんでした。また、設置スペースもかなり大きくなっていた。
このアプリケーションは、大型のEOT(電動式天井走行)クレーンを使用するインドの金属加工工場向けのものです。この環境は、高炉の高温、鋭利な金属片、研磨性の高い高密度の粉塵による攻撃的な条件によって特徴付けられます。このような悪条件のため、エネルギー・ケーブルやデータ・ケーブルを誘導するために以前から使用されていたフェスツーン・システムに問題が発生した。ケーブルの故障が増加し、これらのケーブルはこの悪条件によって損傷した。また、フェストーニング・システムのケーブル・トロリーも頻繁に詰まり、システムのダウンタイムが増加し、コストのかかる生産性の低下につながった。同時に、この配置ではケーブルが多くのスペースを占有していたため、個々のケーブルを交換するためのスペースが減少し、メンテナンス作業も困難になっていました。
このプラントのオペレーターは、ケーブルルーティングのための信頼性の高いソリューションを探していました。彼は、探していたものを当社のプラスチック・エナジーチェーン製品群で見つけました。私たちは、幅広い用途、環境条件、荷重、スペース要件に対応するEチェーン® の幅広いポートフォリオを提供しています。E4/4型チェーンは、高い堅牢性と剛性により長い移動距離を可能にするため、特にクレーンに適しています。特に摩耗の激しい環境では、このチェーン素材は、例えば鋳物工場で高温の金属切粉からすべてのケーブルを確実に保護することもできます。設置から35ヶ月後の最終検査でも、事故は発生しておらず、システムは故障なく稼動している。顧客は非常に満足しており、今後数年間は他のクレーンへの設置も計画されている。
以前のソリューションであるフェストーニング・システムは、次第に故障が増え、高価なシステム・ダウンタイムにつながっていた。
エネルギー・チェーンを導入して以来、故障は記録されていない。加えて、システムの省スペース化も実現した。
JSWスチール、チャンドラシェカル・チッカッパジ
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00