言語の変更 :
NFPA79(産業機械の電気規格)は、米国防火協会(American National Fire Protection Association)の一部である。この規格には、機械の電気系統を設計するためのガイドラインが含まれ、機械オペレータの安全を確保する方法が示されている。

以前は、機械設計者が移動用途にケーブルを使用する際、NFPA 規格に準拠することは困難でした。2012 年まで、NFPA 規格は AWM ケーブルの使用を認めていなかった。2012 年の改訂後は、特定の AWM ケーブルの使用が許可され、その多くは柔軟性の高いアプリケーションに使用できます。UL 規格とともに、NFPA 79 はアメリカの機械の電気設備の技術仕様に準拠するための重要な基礎と考えられている。米国で機械を稼働させる前に、機械を構成する個々の部品がNFPA79規格に従って正しく組み立てられているかどうかがチェックされる。
NFPA 79 規格には、AWM ケーブルが満たすべき要件が記載されています。最も重要な要求事項のいくつかを以下に要約する。

当社の chainflex® ケーブルの場合、これは次のことを意味します:
900 種を超える chainflex® の制御、バス、サーボ、モーター、および測定システムケーブルにより、当社は NFPA 準拠の完全なプログラムを提供しています。NFPA 79 規格の条件に準拠し、AWM 規格に従って製造された当社の chainflex® ケーブルは、産業環境で問題なく使用できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00