言語の変更 :

プロフェッショナル・コンポーネンツ社は、脊椎の深刻な損傷や極度の疲労から利用者を守る、ボートの座席用メカニズムを開発しました。高速走行時、波は衝撃を引き起こし、その衝撃はボートとボート内の人々に直接伝わります。
このシステムは、イグスのイグリデュールJ4すべり軸受と組み合わせたショックアブソーバーを使用しています。このため、衝撃が最適に緩和され、快適な船旅が実現します。これにより、過酷な状況下でも、慢性的な腰痛を抱えていても、海上での移動が可能になります。

以前は、棒材から削り出した別のメーカーのプレーン・ベアリングを使っていました。しかし、必要な公差を維持するのは困難でした。一部のプレーンベアリングは、正しいはめ合いを保証するために手作業で再加工する必要がありました。イグスとの協力により、シーティング・システム用にカスタマイズされたソリューションが見つかりました。現在、プロフェッショナル・コンポーネンツ社では、イグリデュールJ4素材の射出成形ベアリングを使用しています。これは特にコスト効率が高く、大量生産に最適です。ベアリングの再加工が不要になり、取り付けも簡素化されたため、顧客の最終的なコストは削減されました。プロフェッショナル・コンポーネンツは、製品の安全性と性能の向上にも満足しています。
シーティング・システムは海水と接触するため、耐腐食性と全体的な吸湿性が部品の選定において非常に重要です。システムは最大5Gの衝撃を受けるため、ベアリング全体の荷重配分を最適化することが重要です。また、十分なエネルギー伝達を可能にするためには、回転抵抗の低減も重要です。ほとんどのユーザーは、海上で修理を行うための工具を船内に持っていないため、システムはメンテナンスフリーでなければならなりません。 また、プロフェッショナル・コンポーネンツにとって、組み立てコストを削減するために、製造工程でプレーンベアリングを簡単に取り付けられることも重要でした。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00