言語の変更 :
ギルデマイスター・グループの一員であるリッド・マホ・ゼーバッハ社の工作機械は、専門家の間で広く知られています。最新の技術基準に従って製造されたチューリンゲン州のフライス盤と生産システムの卓越した品質の前提条件のひとつは、細部に至るまで高品質の材料を加工することです。例えば2年前、ツールマガジンチェーンの標準的なテフロン加工の金属ベアリングは、ケルンに本社を置くイグス® GmbHのプラスチックベアリングに置き換えられました。使用された新素材は、旧素材よりも耐摩耗性が高いだけでなく、コスト効率も最大60%向上した。
"マシンを作るとき、私たちは通常、妥協もリスクも冒しません。しかし、提示されたテストテーブルが非常に説得力があったため、イグリデュール®- ベアリングの使用を決定しました。この決断を後悔したことは一度もありません。それどころか:より良い材料を使用することで、コストを約60パーセント削減することができました。"
リッド・マホのDMG開発者兼設計エンジニア、イェンス・エーベルト氏
パートナーシップの拡大
ツールチェーンのすべり軸受が好評であったため、lid Maho社はゼーバッハだけでなく、他の用途でもイグス® のプラスチック製軸受に切り替えました。工作機械のエンクロージャーのスライドドアやその他の可動部など、イグス® プラスチックベアリングへの信頼はますます高まり、新しいアプリケーションの可能性が常に模索されています。
現在、リッドマホとイグス® は、すべり軸受の新素材に関する研究と試験で再び緊密に協力しています。責任者たちは、その結果が、まったく異なる産業分野にとっても大きな関心を呼びうる画期的な発見につながることを期待している。しかし、この共同プロジェクトの目的と目標は、今のところ極秘にされている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00