言語の変更 :

シリーズ03の自己調心機能付きドライリンRベアリングは、取付時に設けられたクリアランスと外側のOリングにより、平行度誤差を補正できます。また、球面形状のドライリンアダプターが芯ずれを補正します。アルミ製アダプターには硬質アルマイト処理が施されており、摩耗を抑えます。
ドライリン Rシリーズ03のリニアすべり軸受は、平行に配置された2本のシャフトを使用する用途で大きなメリットを発揮します。ベアリングの構造により、取付時に発生する芯ずれや平行度誤差を補正できます。そのため、駆動部から離れた側のシャフトに使用することをおすすめします。
シリーズ03のベアリングは、アルミ製ベアリング外径部に球面形状を持たせた設計になっており、自己調心機能を備えています。これにより、シャフトは常にベアリングの投影面全体で支持されるため、自己調心によって負荷容量が低下しにくい構造です。荷重がベアリング全体に均等に分散されるため、自己調心機能付きドライリン Rリニアベアリングでは、エッジ部分への局所的な面圧が発生しにくくなります。
2本のシャフト間の平行度誤差を補正するため、ベアリング外径はハウジング穴径に対して0.2〜0.3mm小さく設計されています。この寸法差はサイズによって異なります。取り付けられたOリングにより、ベアリングは弾性を持った状態でハウジングに保持されます。このクリアランスが、補正可能な平行度誤差の最大値を示します。
ドライリン Rシリーズの自己調心ベアリングには、硬質アルマイト処理が施されています。この表面処理により、芯ずれ補正時にアルミ製ベアリングがハウジング内で動く場合でも、高い耐摩耗性を発揮します。
また、OJUM-06 LLおよびRJUM-06 LLシリーズのハウジング付きベアリングも、平行度誤差を補正できる製品です。このベアリング構造では、2本のシャフト間で±3mmの平行度誤差を補正できます。さらに、Z方向の軸を中心にハウジングを支持する独自構造により、最大3.5°までの角度誤差を補正できます。
| シリーズ | 補正量 |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03シリーズ | +/- 0,5° |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL シリーズ | +/- 3,5° |
| シリーズ | 補正量 |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03シリーズ | ±0.1 mm |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL シリーズ | +/- 3mm |

2:1ルール:1はフローティングベアリング、2は固定側ベアリングを示しています。駆動力Fが固定側ベアリングから離れた位置に作用する場合、駆動点までの距離はベアリング間距離の2倍以内にする必要があります。
メンテナンスフリーのドライリン Rリニアベアリングを正しく使用するためには、いくつかの設計上のポイントを確認する必要があります。
特に重要なのが、いわゆる「2:1ルール」です。駆動力が作用する位置と固定側ベアリングとの距離が、ベアリング間距離の2倍を超える場合、静摩擦係数0.25を前提とすると、理論上ガイドがこじれて動きにくくなる可能性があります。
この現象は、荷重や駆動力の大きさに直接依存するものではありません。摩擦によって発生するものであり、常に固定側ベアリングを基準に考えます。駆動位置がガイドベアリングから離れるほど、摩耗が大きくなり、必要な駆動力も増加します。
リニアすべり軸受を使用する際に2:1ルールが守られていない場合、動きが不均一になったり、システムがロックしたりすることがあります。ただし、このような問題は、比較的簡単な設計変更で改善できる場合があります。
設計や取付方法について不明点がある場合は、イグスまでお気軽にご相談ください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00