言語の変更 :
ULリステッド・マークは、おそらく最も広く使われているマークでしょう。ULは安全規格を開発し、公表しています。ULは安全規格を開発し、公表しています。これに基づいて、関連製品のサンプルを試験し、その結果を満たすべき安全要求事項と比較します。"UL Listed" のラベルが貼られた製品は、それに従ってテストされ、消費者の使用が承認されています。

ULマークは、コンピューター、ヒーター、煙探知機、消火器、救命胴衣など、多くの日用品に表示されています。
"ULリスティング" が付いている製品は、最終製品(最終製品)または現場設置用の部品です。これらの製品は適切に試験されており、ANSI/NFPA 70、"National Electrical Code" (NEC)など、該当する地域の設置ガイドラインに従って設置することができます。

これは、当社の chainflex® ケーブルが以下のことを意味します:
当社の chainflex® ケーブルの一部は UL 規格にも適合しているため、お客様はチェーンやケーブル・トレイの設置場所を気にすることなく、洗濯機の他の場所で使用することができます。
洗濯機などの家電製品を例にとると、この利点はより具体的になります。洗濯機のすべての部品には、それぞれ満たすべきUL規格があり、洗濯機の購入者は、米国でこの洗濯機の使用を許可されるために、これらすべての規格を試験・評価しなければなりません。しかし、これは顧客にとって不可能であり、非現実的です。そこで、機械メーカーがこの作業を引き受け、ULによる機械全体の試験を受けることになります。機械全体がテストされ認証されると、機械全体にULリスティング・マークが付けられます。そして、お客様はマシンを接続し、使い始めることができます。ULリステッド・ケーブルも同様です。AWMケーブルとは対照的に、このケーブルはその技術仕様の範囲内で、チェーン内でもチェーン外でも使用することができます。特別なハウジングやカバーは必要ありません。

このホワイトペーパーは、すべての情報を分かりやすく提示し、北米輸出の概要を説明している。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00