解決方法
そこで開発者は、ホースやケーブルを安全にガイドするため、イグスのエナジーチェーンを採用しました。 システムには合計25台のエナジーチェーンが存在します。 MSG Production AS社は、19台の
E4.1エナジーチェーンに加えて、6つの
2400シリーズのエネルギー供給システムを導入しました。 イグミッドG素材を使用しているため、湿気や薬品に強いチェーンです。 また、マイナス40度までの温度でも支障になりません。 どちらのエナジーチェーンも汚れに強く、潤滑剤を必要としないため、除氷装置や洗浄装置に最適です。
ケーブルガイドでは、ノズルの取り付けにもイグスの製品が使われています。
イグボールピローブロックベアリングは、個々のノズルの可動性を確実にします。 それらは床面やバーの上に装着されているため、薬品や湿気に恒常的にさらされています。 モーション・プラスチックのスペシャリストであるイグスの他の製品と同様に、そのベアリングも無潤滑で耐食性、耐摩耗性に優れ、低摩擦です。 また、
オンラインツールを使って、ベアリングやエナジーチェーンの寿命を素早く簡単に計算できるのも利点です。 この予測は、3,800㎡の自社試験施設で年間12,000回以上のトライボロジー試験と100億回のテストサイクルを行った結果に基づいています。 これにより、お客様が使用するベアリング、エナジーチェーン、ケーブルの寿命に関する信頼性の高い情報が得られます。 これにより、予定外の機械のダウンタイムを回避することができます。