言語の変更 :

最小曲げ半径のコントロールケーブルが、低床列車での運行の安全性を確保
公共交通機関は、いかなる状況においても安全でなければなりません。運行プロセスに支障があってはなりません。ドアはしばしば注目の的です。この例では、移動エネルギー供給システムに使用されるケーブルがスムーズな開閉を実現しています。導体とシース材を改良することで、高い連続荷重にもかかわらず、故障が発生しなくなりました。
コントロールケーブルは、主にドアの開閉をモニターする役割を担っています。安全性に関わる部品であるため、すべての点検において細心の注意が必要です。"コストを可能な限り低く抑えるため、私たちは耐摩耗性のある部品のみを、最新の技術水準を満たす高品質の部品と交換するよう心がけています」" と、エルンスト・バーハウゼンは説明する。"また、例えばケーブルの耐用年数が長ければ長いほど、メンテナンス間隔が長くなり、経済的なコストが削減されます。" 、ハンス・ベナーシャイトが付け加えます。
"同等のケーブルとの主な違いは導体にあります。" と、イグス® の chainflex® および readychain® の開発・マーケティング責任者であるライナー・ロッセルは説明する。"銅は時間とともに古くなり、もろくなります。CF98ケーブルはもはや純銅ではなく、かなり高い機械的応力に対応するよう設計された特殊合金です。"
純銅に比べて導電率が若干低いだけで、それを補うために断面積が若干大きくなっており、同等のタイプに比べて外径が約10%大きくなっている。しかし、近年の要求の大幅な増加を考慮すると、極小断面という重要な領域での動作信頼性を保証するために、このような高品質のソリューションがますます頻繁に必要とされるようになることは間違いない。例えば、オートメーション分野、パッケージング産業、組立産業、半導体産業、そして自動車や銀行の分野などである。
あらゆるケースに対応するケーブル
"当社は機械・プラントエンジニアリング部門の出身ですが、当社のケーブルは、バスや列車の自動ドアなど、安全に関連する多くの部品でその強みを発揮できます。" とライナー・レッセルは説明します。"特に公共交通機関部門では、場合によっては非常に高い列車荷重の問題に対する解決策を実現することができ、最終的に乗客の安全性の向上、運転準備態勢の強化、ひいては費用対効果の向上につながりました。" すでに多くの鉄道ドアに当社のケーブルが装備され、機能信頼性が大幅に向上している。最低購入数量や追加料金がないため、フォローアップコストも削減されます。750 種類を超えるケーブルを世界中の在庫から供給することができます。
使用製品はこちら
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00