言語の変更 :

ROBOWORKERの最新プレスオートメーションシステムは、リニアロボットの極端な加速度と高速性を特徴としています。しかし、ケーブルやホースを設置するスペースはほとんどなく、振動や揺れによって要求される精度が損なわれてはなりません。イグス® の適切なエネルギーチェーンがあれば、この課題も克服できます。
"イグス® 製品の品質と耐久性には非常に満足しています。イグス® では、私たちの要求に応えるため、必要に応じてカスタマイズされた製品も製造しています。最後になりましたが、製品の価格性能比も非常に優れています。"
ROBOWORKER Automations GmbHでの購入
ROBOWORKERとイグス(® )のコラボレーションが当時どのように始まったのか、正確には誰も知らない。会社自体は1989年に設立され、25年近くモーション・プラスチックのスペシャリストから部品を購入してきた。しかし、コラボレーションがこれほど長く続いている理由については疑問の余地はない。"イグス® 製品の品質と耐久性には非常に満足しています。イグス® では、私たちの要求に応えるべく、カスタマイズされた製品も製造しています。最後になりましたが、イグスの製品は価格性能比も非常に優れています。" とROBOWORKER購買部は言います。3D チェーントライフレックス® R のような革新的な製品は、顧客の増え続ける要求に常に応えられるようにするのに役立っています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00