言語の変更 :
欧州のガイドラインでは、CEラベルが貼付された製品のみが市場に投入され、稼動することができると規定されている。例えば、機械、リフト、計測機器、医療機器などの製品群が含まれる。

CEマークは、EU規則765/2008に従い、該当する製品が安全、健康保護、環境保護に関するEU全域の要求事項をすべて満たしていることを示す、法的に定められたテストマークです。
略語"CE" は"Communauté Européenne" (欧州共同体)を意味し、製品が適用されるすべての欧州規制に適合し、所定の適合性評価手順を経たことを示します。CEマークが貼付された製品は、どのEU加盟国でも市場に出すことができます。原則として、欧州規制への適合は製造者の責任であり、CEマークを貼付することも製造者の責任である。
英国のEU離脱に伴い、新しいUKCAマークは2021年1月1日から施行されている。英国市場の新規制に関する詳細は、こちらをご覧ください。

これは、私たちの chainflex® ケーブルについて、以下のことを意味します:
私たちは、ヨーロッパで問題なくケーブルを販売できるよう、すべての開発においてこのガイドラインに従っています。
CE 適合は、複雑なリスクアセスメントに基づいています。
リスクアセスメント - 反復プロセスで構成されます:

このホワイトペーパーでは、すべての情報が明確に提示されており、CEマークの効果の概要を知ることができる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00