言語の変更 :

持続可能性というテーマは、産業界において重要な役割を担っています。産業界は世界第2位のCO2排出国であるため、私たちには持続可能な解決策を見出す義務があります。プラスチックのリサイクルに関しては、当社の新素材xirodur® ECO B180が活躍します。これは、射出成形のスプルーなど、すでに使用された原材料から 構成され、社内プロセスでプラスチック顆粒に再加工されます。使用済みのプラスチックは廃棄される代わりに、新たな命を吹き込まれる。最後に、射出成形により、色付きのキシロダー(® B180)から作られたリサイクル内輪と外輪、リサイクルイグリデュール(® )から作られたケージを備えた、緑色のECOオールラウンダーが製造されている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00