言語の変更 :


イグリデュール製フランジ型ブッシュJ
フランジ型ブッシュは、軸などの可動部品の結合を解除する際に使用します。円周フランジには、フランジ型ブッシュの位置決め用スピゴットが装着されており、フランジ型ブッシュを所定の位置に保持します。
イグスのイグリデュール製フランジ型ブッシュは潤滑の必要がないため、メンテナンスが不要です。イグリデュール製フランジ型ブッシシュは、この「無潤滑運転」により、汚れやほこり、腐食性の強い化学薬品を使用する用途に適しています。オフィスチェアーや農業用コンバインの製造においても、イグリデュール製フランジ型ブッシュを使用すれば、コストを削減し、使用している製品の耐用年数も延ばすことができます。
様々な寸法で、イグリデュール製フランジ型ブッシュをご用意しております。形状・寸法については、イグリデュールの棒材からお客様の仕様に合わせて製造することも可能です。フランジ型ブッシュは、射出成形または機械加工で、製造しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00