drylin® T-Automatic では、ベアリングのクリアランスが自動的に調整されます。運転中の調整は、0.1 mm 単位で自動的に行われます。調整にはキャリッジをアンロードする必要があります。
納品時には、赤色のキー3本が付属の開口部にねじ込まれています。これらはトロリーをレールに取り付けるために必要です。これらのキーが取り外されている場合は、ストップドッグの位置まで再び差し込み、90°右に回してロックしてください。グライド・ストリップのプレテンションは解除されます。
トロリーがレール上にある場合は、キーを左に90°回して解除し、キーを取り外してください。クリアランスは自動的に設定されます。
キャリッジを前後に少し動かして、クリアランスをテストしてください。微調整はこの工程で行うことができる。
ガイドキャリッジはいつでも取り外すことができます。そのためには、キーを再び開口部に挿入する必要があります(ステップ1参照)。
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00