言語の変更 :
ティッセン耕うん機は、ブドウ園、苗木園、果樹園向けに、株間を素早く除草できる耕うんシステムを開発した。このシステムは、除草剤の使用を減らすだけでなく、土壌の輪郭の変化に受動的に適応できるため、作物の保護が向上し、より良い収穫結果をもたらす。このシステムは、電子機器や油圧に頼らず、土圧の機械的フィードバックに頼っている。イグリデュール(® )ベアリングがシステムの平行リンクに使用されており、土壌の状態に応じて除草ヘッドを垂直に浮かせることができる。この装置は現在、北米全域で使用されており、世界各国でも普及が始まっている。

この装置はトラクターに搭載されるため、砂や土だけでなく、あらゆる気象条件にさらされる。ティッセン耕うんには、さらに3つの解決すべき問題があった:
1. 低速とはいえ、ベアリングポイントには常に動きがある。
2. ベアリングポイントにはラジアル荷重がかかる。
3. 潤滑不足による故障の危険性
当初、同社はグリースを塗布したスチールブッシュと深溝玉軸受で実験を行った。しかし、簡単かつコスト効率よく使用でき、過酷な環境条件にも耐えられる、メンテナンスの少ないすべり軸受が必要でした。そこで、イグリデュール® すべり軸受の採用が決定された。
イグリデュール® ベアリングを使用することで、ティッセン耕うん機では、ベアリングポイントにグリースニップルを使用する必要がなくなりました。イグリデュール® ベアリングは、デザイン面でもメリットがありました。イグリデュールベアリングを使用することで、取り付けシステムの設計とサイズを適合させることができます。最終顧客にとっても、必要に応じて自社の工場で簡単に交換できるという利点がある。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00