言語の変更 :
1
イグスは、分列機関車用の幅広いソリューションを提供しています。ドライリン駆動技術やPRT旋回リングベアリングからバーストックプレートやトライボテープまで。これらの部品はすべて高性能ポリマーを使用し、低摩耗・低摩擦に最適化されているため、長寿命が保証されています。このため、イグスの構成部品は、淘汰機関車において高い引張力や圧縮力の下で使用されています。固体潤滑剤が組み込まれているため、イグスのコンポーネントは潤滑剤を追加する必要がなく、メンテナンスフリーです。ドライリンのリニアガイドは、カップリングをワゴンの高さに合わせるために使用されます。スクリューカップリングの継手では、イグリデュールの滑り軸受を使用することで、コストのかかるメンテナンスを行うことなく長寿命を実現し、PRT旋回リング軸受は、手動または電動によるスムーズな調整を可能にします。また、PRT旋回リングベアリングは、手動または電動によるスムーズな調整を可能にします。カップリングフックのような金属部品が互いに擦れ合う場合、イグリデュールバーストックプレートまたはさらに薄いトライボテープを使用することで、摩耗を大幅に低減することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00