言語の変更 :
1
パンタグラフは常に振動や衝撃、旋回運動にさらされています。そのため、安全な方法で機能することがより重要になります。イグスの高性能ポリマー製コンポーネントは、パンタグラフのベアリングポイントに潤滑剤を追加する必要がなく、メンテナンスフリーです。固体潤滑剤が組み込まれているため、部品は自己潤滑性を持っています。イグスの高性能ポリマーは、試験室で広範囲に分析されています。試験結果に基づき、無料のオンラインツールを使用して耐用年数を計算することもできます。
イグバルの球面すべり軸受は、非導電性の高性能ポリマーで作られているため、パンタグラフの絶縁部品として使用することができます。イグバルのロッドエンドベアリングKBRMとKARMが使用されています。イグリデュールすべり軸受は、G J、W300、X、Zの各素材で構成され、同じ非導電性特性を持ち、パンタグラフに取り付けられます。これらの素材はそれぞれ、導電性、低吸湿性、耐高温性など、特定の利点を持っています。イグスの両製品は、この用途でメンテナンスフリーであることを実証しています。さらに、イグスの高性能ポリマーは腐食がなく、耐候性に優れています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00