言語の変更 :
Kardex Mlogは、完全自動化されたロジスティクス・ソリューションの計画、実現、メンテナンスにおいて50年以上の経験を誇る。この間、同社は1,000を超えるプロジェクトを成功させてきました。
アレクサンダー・アーノルド(デザイン・エンジニア)|クリスチャン・シュトラウチ(マテリアルハンドリング部門責任者)
シュトラウチArnoldさん、あなたはKardex Mlogの設計者兼溶接技師で、新しいエナジーチェーン自動スライド5を社内のSRMでテストすることにしました。これによって何が得られるとお考えですか?
**アーノルド:**私たちは何十年もの間、水平エネルギー供給にバスバーシステムを使用してきました。これらは機能し、安価で、何の問題も引き起こさない。しかし、もちろん弱点もあります。エネルギーチェイン・オートグライド5は、こうした弱点を解消することができます。
シュトラウチ "" あなたが考えている弱点とは何ですか?
**アーノルド:**バスバーシステムは定期的なメンテナンスが必要です。つまり、集電装置のブラシを時々交換しなければなりません。これはさほど大きな問題ではありませんが、その間、保管・回収装置はもちろん停止しているわけで、オペレーター、つまり私たちの顧客はこれをまったく好みません。
第二に、セキュリティの問題がある:バスバーシステムは原理的には安全な製品ですが、導線が開いており、理論的にはリスクがあります。この点では、エネルギー・チェーンの方が少し安全だ。
そのため、防爆エリアではエネルギーチェーンに代わるものはない。バスバーシステムは、集中エリアの外に設置しなければならない。 この制限はエネルギーチェーンには適用されない。
シュトラウチigus® によると、オートスライド5は数分で取り付けられるとのことです。それもあなたにとって重要ですか?
**アーノルド:もちろんです:**もちろんです。「時は金なり」ですから、組み立てにかかるコストを大幅に削減できます。イグス(® )によると、オートスライド5は1時間以内に取り付けることができるそうです。今朝、私たちのRBGでそれを確認することができました。このテストが成功すれば、バスバーシステムの代わりにオートスライド5を標準装備することも検討できるでしょう。
シュトラウチ ありがとうございました。
"autoglide 5の迅速な組み立ては、私たちの会社の時間とコストを節約してくれます。"
Kardex Mlog社、溶接スペシャリスト兼設計エンジニア、Alexander Arnold氏

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00