EcoRobotixは革新的な農業機械を開発、製造、販売している。その目的は、農民の生活を簡素化し、健康的な食料を生産する、正確で安全、信頼できる手頃な価格のロボットソリューションを提供することである。この新興企業が初めて自社開発した除草ロボットは、畑を自律的に移動し、的を絞った方法で雑草を駆除する。
ロボットの重量は約130キロで、単独で移動し、GPSとカメラを使って方向を定め、位置を決める。画像キャプチャシステムが雑草の有無と位置を認識する。
ロボットにはRTK GPSが搭載され、正確な位置決めができる。スマートフォンのアプリケーションを使って完全に制御・設定される。また、太陽電池駆動により、曇り空でもロボットのエネルギー供給は完全に自給自足される。
ロボットが雑草を特定すると、2本のロボットアームを使ってピンポイントで除草剤を雑草に散布する。2本のロボットアームの操作性を確保するために、ロッドエンドが使用されている。畑で使用されるため、土や埃から保護され、頑丈である必要がある。また、お客様は軽量で経済的なソリューションも求めていました。