言語の変更 :
除草剤を使用しない除草-有機農家だけでなく、慣行農家でもこの目的で鍬作業技術を使用するところが増えています。サモ・マシネンバウ社は、迅速でメンテナンスフリー、柔軟な適応性を確保するため、全く新しい鍬型作業機VarioCHOPを開発しました。これにより、作業幅をトラクターの運転席から直接調整できるようになりました。これにより、雑草防除にかかる時間が短縮され、効率的になりました。この最新の装置がメンテナンスフリーで信頼できることを保証するため、エンジニアはイグス(igus)® の無潤滑ポリマーすべり軸受技術を採用しました。
"私たちは、無潤滑で堅牢、かつ費用対効果の高い素材を探していました。そこで、イグスのイグリデュールベアリング(® )を採用することにしました®"
samo Maschinenbau GmbHの代表パートナー、Klemens Ollmaier氏

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00