マイクロライトエアクラフトに使用する減振性に優れたすべり軸受

この航空機のステアリングシステムには、大きな力のためにドライリン(drylin)® リニアベアリングが使用されています。

概要

  • 必要なもの: ドライリン®- リニア滑り軸受
  • 要件ステアリングは常に正確かつスムーズに反応しなければならない。また、ペダルは簡単に、スムーズに、同期して動く必要があります。ステアリングシステムには大きなアキシャル荷重とラジアル荷重が作用するため、ベアリングも大きな力に耐えられるものでなければなりません。
  • 産業航空宇宙、航空産業
  • お客様の成功顧客は、いくつかの理由からドライリン® ベアリングの採用を決定しました:振動を減衰し、潤滑剤やメンテナンスが不要であること。振動を減衰させ、潤滑剤とメンテナンスが不要であること。また、材料仕様により高い荷重吸収性を実現し、同時に購入時と継続運用時のコストを削減できること。
把持システムが2つの座席を組立治具で保持している。

問題点

ソリューション

igusのリニア軸に複数のキャリッジと紫色の支持部がある搬送・位置決め用装置。
技術用途向けのガイドレール上のリニアベアリングとキャリッジ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間