どちらのすべり軸受も、通常の環境下では同じように多くの用途に適しますが、焼結軸受とポリマー製軸受の機能や性能は部分的に大きく異なっています。焼結含油軸受の利点とは?また、ポリマー製軸受の方が適している場合は?両者の機能を対比します。
焼結軸受は、本体が焼結した銅で構成されていることから、その名が付けられました。 金属製の焼結軸受の最大の特徴は、多孔質構造になっていて、そこに潤滑油を含有していることです。 摩擦による使用温度の上昇で潤滑油の粘度が下がると、油漏れが起こります。 また、高速回転時には油溜りが形成され、軸受の摩擦を低減します。
固体潤滑剤と補強材を均質に配合した構造により、潤滑剤なしで運転します。 材質に組み込まれた固体潤滑剤は動きの種類に関係なく常に効果を発揮します。 製品の全耐用年数にわたり摩擦係数が低く、低摩耗です。
潤滑油が摩擦係数を下げ高速回転が可能
直動及び揺動では潤滑が限定される
潤滑油により薬品や温度耐性が限定される
局部荷重や衝撃荷重に弱い
汚れが多孔質の穴を塞ぐことがある
追加の潤滑不要
費用対効果に優れる
動作にかかわらず低摩擦係数で長寿命
100%耐食性
優れた耐薬品性、高温耐性
RoHS準拠
非常に軽量
耐汚性
高い減振性
低コストな軟質軸材も使用可能
製造工程をスムーズで間断ないものにするため、機械の測定器(キャリブレーションケージ)を定期的に洗浄する必要があります。 ここでは通常、高圧浄化機が使われます。従来の軸受では、潤滑油が洗浄の際に落ちてしまったり、汚れ粒子を取り除くために軸受自体を水で洗い流さなければなりませんでした。 このことは、ダウンタイムとそれに伴うコストを生むという点で、問題視されていました。 これを解決するために、自己潤滑性のあるイグリデュール すべり軸受が採用されました。
製品の品質をお客様の目でご確認ください。 このサンプルボックスは、最も重要なイグスのすべり軸受を網羅し、お客様の使用条件に最適なベアリングの選定をお助けします。
イグリデュール樹脂すべり軸受について詳しくはオンラインショップをご覧ください。寸法、公差、組込み方法から価格まで詳細な情報を掲載しています。
ここでは、イグリデュールすべり軸受に関する最も重要な質問への回答をご覧いただけます。 すべり軸受の専門家が詳細にまとめ、回答しています。
より多くの設計者が、イグリデュール ポリマー製すべり軸受を採用しています。 金属製と比較して最大40%低コスト、素早い出荷、無潤滑でメンテナンスフリー。