言語の変更 :
1
私たちのケーブルは、すでに多くの動きをしています!当社のケーブルは、システム、機械、装置を常に動かすために特別に開発されています。当社では、広範なテストを実施し、常に製品ラインアップを拡大し、最長4年間の製品保証を行っています!
1
1
1

一般的に、長い輸送ルートは避けるようにしています。現地でのサプライチェーンのおかげで、イグス® は全世界のチェーンフレックス® ケーブルの 70% を短い輸送ルートで提供することができます。
これにより、CO2を大幅に削減でき、お客様には短納期でお届けできるメリットがあります。

イグス® では、古いケーブルから出る銅くずを最大100%リサイクルしています。銅はケーブルの他の材料から分離され、別々に回収された後、撚り線に加工され、新しいケーブルに再利用されます。
つまり、銅という限りある資源を単に捨てるのではありません。その代わりに責任を持って使用され、資源を無駄にすることなく、銅の絶え間ない需要をまかなうことができるのです。
ケーブル・ドラムの端には、通常、それぞれのケーブルの長さが残っています。もちろん、品質はケーブルドラムの残りの部分とまったく同じで、同じ4年保証が付いています。
しかし、この残った長さはどうなるのでしょうか?捨ててしまうのは、持続可能でも賢明でもありません!
そこで、オンライン・ショップでは、各ケーブルの残長を元の価格の50%でご提供しています。
ご希望の商品の横に残長があるかどうかを直接ご確認ください。

サステイナビリティと耐久性は、お客様にも多くのメリットをもたらします。
これはイグス® が多くのプロジェクトで自問自答している、資源の無駄遣いに関する問題です。こちらでお客様の事例をご覧いただけます:
当社の持続可能な事業の最も重要な側面のひとつは、高品質で長持ちする製品です!これは、 社内のテストラボで すべてのケーブルを継続的にテスト・チェックしていることによるもの です!
その結果、ケーブルは最大4年間保証されます!
これは、使用するケーブルをほとんど交換する必要がないことを意味します。 さらに、4年間の保証だけでなく、保証書は UL認証を受けて います。これは、この声明が単なるマーケティング上の約束ではなく、私たちが本当に真剣に取り組んでいること、そして私たちのケーブルの運用上の安全性の恩恵を受けられることを裏付けるものです。
ケーブル業界の持続可能性については、まだ何かありますか?
もちろんです!私たちが地球を守るために取り組んでいる他の方法をご紹介します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00