言語の変更 :
PVC
PVC(ポリ塩化ビニル)は、非常に汎用性の高い熱可塑性素材です。その化学構造と引火性の低さから、生産ラインや組立ラインでよく使用される。しかし、包装や舞台照明にも頻繁に使用されている。
PUR
PUR(ポリウレタン)はハロゲンフリーの自己消火性熱可塑性エラストマーです。このジャケット素材は、近年ますますケーブルでの重要性を増している。PUR の利点は、ノッチ耐性と低温での柔軟性です。また、PUR は他の素材よりも化学的適合性に優れています。
TPE
TPE は熱可塑性エラストマーの略で、多数のサブカテゴリーの総称です。TPE材料は、主に高品質でフレキシブルなケーブルに使用されている。その理由は、機械的負荷に非常によく耐え、化学薬品や温度などの外部影響に非常に強いからです
外被素材の詳細ケーブルの種類によって、異なるスペース確保率にする必要があります。以下の表で、推奨値をご確認ください。
各種ケーブルのスペース確保率
ケーブル: クリアランススペース
丸型ケーブル:10 %
フラットケーブル:10 %
エアホース:5-10 %
油圧ホース:20 %
流体ホース:15-20 %
断線や劣化などで不具合が出たケーブルを交換せず、新たなケーブルを追加していくと過充填に陥りやすく、動作不良や寿命低下につながります。
必要に応じて交換・撤去を行い、適正な占有率を維持してください。
一般的には、U字型エナジーチェーンによって上下の吊り下げ設置が可能です。
最大高さ約100mの吊り下げ設置も実現できます。
エナジーチェーン内での適切なケーブル配置と端部でのケーブル固定が重要です。
引張強度は、線心の導体公称断面積によって決まります。規格によると、吊り下げ用途のケーブルは、主導体の銅線に 15 N/mm² の荷重をかけられます。あるいは、ケーブルに支持材を必要とします。
EMCは電磁両立性であり、異なるデバイス間で互いに影響しないことを意味します。これを確実にするために、ケーブルは電気的にシールドする必要があります。この有効性は、いわゆるシールド遮蔽率で表現されます。これはケーブルがシールドに覆われている面積を意味します。
HAR(欧州電気標準化委員会が定める規格への準拠を示すマーク)は、主に固定用または”フレキシブル”用を意味します。材質に関することだけではありません。HARコードには、ケーブルタイプ、公称電圧、絶縁材、外被材、特殊仕様のケーブル、導体タイプ、導体構成などが記載されています。
各ケーブルメーカーは、これらの規格に基づいてケーブルを製造します。ハーモナイズド規格の材質では、品質および耐用年数の点で私たちの要求を満たせるケーブルを製造することはできません。
すべてのケーブルがすべての伝送距離に適していることはありません。電気導体は、長距離によるロスの発生のために、常に伝送制限長がつきまといます。この場合、長距離Profinet信号伝送の手段として、光ファイバーケーブルがあります。光ファイバーなら、長距離伝送が可能です。これは銅導体に比べて非常に小さい減衰だからです。
Underwriters Laboratories (略称UL)は、製品の安全性を試験・認証する独立機関です。ULは製品、材料、部品、電気機器、システムにおける安全試験の手順と規格を策定しています。
UL認証の詳細ケーブルの製造では、成形プロセスにおいて、隙間が生まれます。これは、線芯が隣り合ったときのいわゆる"谷間"の部分です。線芯は円状であるため、隣り合わせたとしても表面を完全に平らにすることができないことに起因します。"充実押出成形のケーブル"とは、この隙間も充填されており、内部に空洞部分がないことを意味します。
電圧クラスは、ケーブルやパイプの使用目的に直接関係します。例えば、動力ケーブルよりも制御ケーブルの方が、送電する電力が小さいため、電圧は低くなります。
ハイブリッドラインは、通常サーボドライブシステムで使われるケーブルです。これは、サーボドライブへの電源供給と同時に、コントロールシステムへのフィードバック信号を送ります。ハイブリッドカーが2つの異なるタイプのエンジンを組み合わせているのと同様に、ハイブリッド複合ケーブルも2つの異なるタイプのケーブルを組み合わせています。
ハイブリッド・ケーブルの詳細
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00