言語の変更 :
ケーブルキャリアとは機械可動部のロボットケーブルを収納する保護管で、ロボットや工作機械には欠かせない部品です。この記事ではケーブルキャリアを使用するメリットや、専門家に聞いた正しい選定の仕方を解説します。

ケーブルキャリアは、可動部のロボットケーブルやホースなどを収納し保護案内する機械部品です。
ロボットや工作機械には欠かせない部品で、機械に合わせて動くケーブルの動きを規定することでケーブルに過度な負荷がかかるのを防ぎ、安全にガイド、保護する役割があります。
呼び名はメーカーによってさまざまで、弊社ではエナジーチェーンが登録商標です。
ケーブルキャリアはどんなところに使われるの?
ケーブルキャリアは、機械装置の可動部分(=動く部分)に必ずと言っていいほど使われている部品です。前述の通り、ロボットや工作機械には欠かせない部品ですが、その他にも港湾クレーンや舞台装置、建設機械など幅広い業界で使用されています。
ケーブルキャリアを使わないとどうなる?
ケーブルの保護案内をするケーブルキャリアですが、使用しないとどうなるのでしょうか。

ケーブルの耐用年数が短くなる
機械可動部のロボットケーブルやホースは、機械の動作とともに動きます。基本的にロボットケーブルは許容できる引張負荷や曲げ半径が決まっており、その範囲内で使用する必要があります。ケーブルキャリアを使うことでケーブルにかかる負荷や曲げ半径を規定することができ、ロボットケーブルに過度な負担がかからないようにすることができます。
また、正しい方法でケーブルを収納することでケーブル同士の絡まりや擦れも防ぎます。ケーブルキャリアがない状態で使用するとねじれや曲げ、擦れが生じて最終的にはケーブルの早期断線につながります。
ケーブルキャリアを使う4つのメリット

以上のような理由から可動部にケーブルやホースを使う際は、ケーブルキャリアを使用することがおすすめです!
ただ、ケーブルキャリアを使用することで部品点数が増えてコストも増えるのでは?と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに部品点数は増えますが、ケーブルを保護し寿命を延ばしてトラブルも防ぐことで、生産ラインストップによる損失や、修繕・交換費用を抑えることができます。
結果的にコストダウンにつながると言えるでしょう。
いざケーブルキャリアを使おう!となっても、さまざまな種類やメーカーがあり、どうやって選定すればいいかわからない!という方も多いのではないでしょうか。ケーブルキャリアは正しく選定しないと機械が正常に動かなかったり、故障してしまったりします。
そこで今回はイグスのケーブルキャリア専門家に正しい選定方法を聞きました!
イグス株式会社 エナジーチェーン プロダクトマネージャー 長谷川
ケーブルキャリアのスペシャリスト。これまで数多くの選定をサポートし導入の手助けをしてきました。
選定のありがちなミスや回避方法も熟知!
ケーブルキャリアの使い方についても解説しています。

ケーブルキャリアの選定ステップ
ケーブルキャリアを正しく選定するためには、使用条件を正確に洗い出す必要があります。どのようなことを把握する必要があるのか、見ていきましょう。

Step1. 取り付け方法を決める
まずはどのように取り付けるのかを確認します。
主な取り付け方法は下記の通りです。

Step2. 取り付け空間について確認する

Step3. 取り付ける機械の動きを確認する
機械に取り付けたケーブルキャリアがどのように動くのか確認します。

Step4. 使用環境の確認
使用する環境によって適したケーブルキャリアも変わってきます。しっかりと確認しましょう。
ケーブルキャリアの選定には、オンラインツールが有効とお話しいたしました。イグスにも便利なケーブルキャリア選定用オンラインツールがあります!
エナジーチェーンエキスパートはイグスのケーブルキャリア「エナジーチェーン」選定用のオンラインツールです。誰でも無料で利用でき、必要事項を入力していくだけで要件に最適なエナジーチェーンを簡単に選定することができます!その場で価格が表示されオンラインでの購入も可能です。

イグスのケーブルキャリア「エナジーチェーン」とは?
エナジーチェーンとは、高性能樹脂で作られたケーブルキャリアです。他社製品との大きな違いはその品質にあります。ドイツ・ケルンにある業界最大級の試験施設で徹底的な製品試験を行い、さまざまな使用条件での検証が実施されています。その試験のデータをもとに、寿命予測や最大36ヶ月無償交換保証のサービスも提供しています。

エナジーチェーンを使用するメリット
機械の可動部にあるケーブルを保護し、安全性を向上するために必要不可欠なケーブルキャリア。使用するメリットが多く、なくてはならないものだからこそ正しく選定する必要があります。ケーブルキャリアを選定する際には、ぜひ今回ご紹介した方法を実践してみてください。
イグスでは耐摩耗性に優れたケーブルキャリアをご提供しています。チャット、メール、お電話にてお問合せを受け付けておりますので、「ぴったりのケーブルキャリアを見つけたい!」「選定したケーブルキャリアが正しいか不安…」という方はぜひお気軽にご連絡ください。技術先任者が選定のサポートをさせていただきます。