言語の変更 :
ケーブルガイドは、ケーブルマネジメント要素のひとつで、ケーブルやコードを安全かつ確実に配線する必要がある場合に使用します。例えば、OCRケーブルコンジット、またはZF14ケーブルチェーンを使えば、通常のデスク、または高さ調節が可能なデスクで、ケーブルをすっきりと配置することができます。さらに、多様な使用目的に対応できるように、エナジーチェーンシステムを複数ご用意しています。モジュラー式、汎用性、高強度といった仕様により、信頼性の高いシステムを提供できるようになっています。
イグスのケーブルガイドシステムは、デスクや自動販売機から製鉄所まで、既に世界中で何十万もの使用例があります。イグス製のケーブルガイドシステムは、世界で50に及ぶ産業分野で、40万人以上のお客様にご利用いただいています。
イグスのケーブルガイドは、取り付けや取り外しが簡単です。工具を使っても、使わなくても取り付けることができます。以下の組立説明書では、各シリーズの組立・分解方法を写真付きで解説しています。一部のシリーズについては、エナジーチェーンの組み立て方法を動画でも解説しています。

チェーンフレックスケーブル
チェーンフレックスケーブルは、ケーブルガイドまたはロボットの可動に使用する未組立ケーブルで、36 か月保証によるフェイルセーフ機能を備えています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00